예를 들어, 실시간 기반의 이더넷 인터페이스, 이더캣(EtherCat), 프로피넷(Profinet)은 사용자들에게 크게 향상된 성능을 제공합니다. 그래서 산업용 이더넷이 생산 자동화 분야에서 빠르게 앞서 나가고 있습니다.
산업용 증폭기 또한 이런 개념에 어울려야 합니다. 이 때문에 HBM의 모듈식 PMX 증폭기 에 산업용 이더넷 연결을 표준으로 채택하고 있으며, 이 덕분에 자동화 기술의 전 분야에 적용할 수 있는 것입니다.
오늘날의 측정 기술
오늘날 기업들이 경쟁력을 유지하기 위해서는 개발 싸이클을 단축하고 비용을 절감해야 합니다. 이와 동시에 원자재, 에너지, 노동력이 점차 비싸지고 있습니다. 제품의 품질에 영향을 끼치지 않고 공정의 효율성을 증대시키는 것이 관건입니다. 자동화는 이런 다양한 문제에 대한 해결책입니다. 오늘날의 측정 기술은 센서부터 소프트웨어까지 내일의 자동화 기술에 대한 수요에 대비해야 합니다.
시험 환경, 생산 또는 서비스, 유지보수 등 모든 분야에 있어서 자동화는 효율성을 증대시키고 비용을 낮추는데 일조합니다. 예를 들어, 시험 및 생산 설비의 자동화는 전력을 절약하고 자원을 더욱 신중하게 사용하거나 생산 공정을 향상시켜 제품의 품질을 향상시킴으로써 비용을 영구적으로 절감시킵니다.
현명한 시스템 도입 역시 비용이 많이 발생하는 생산 다운타임(Dowtime)의 방지에 도움이 됩니다. 자동화 기술은 시스템의 사용 및 유지/보수를 더욱 쉽고 빠르게 할 뿐만 아니라 생산의 잠재적인 위험이 실제적인 문제로 드러나기 전에 미리 알려줍니다.
인터페이스, 데이터 전송률, 또는 통합 기능 등 자동화 기술의 일환으로써 측정 기술은 반드시 까다로운 요건을 충족시켜 앞서 나가야 합니다. 그래서 최신 기술이 필요합니다.
예를 들어, 실시간 기반의 이더넷 인터페이스, 이더캣(EtherCat), 프로피넷(Profinet)은 사용자들에게 크게 향상된 성능을 제공합니다. 그래서 산업용 이더넷이 생산 자동화 분야에서 빠르게 앞서 나가고 있습니다.
산업용 증폭기 또한 이런 개념에 어울려야 합니다. 이 때문에 HBM의 모듈식 PMX 증폭기 에 산업용 이더넷 연결을 표준으로 채택하고 있으며, 이 덕분에 자동화 기술의 전 분야에 적용할 수 있는 것입니다.
사용자들에게는 실시간 테스트벤치 모니터링을 통해 제때에 중요한 작동 상태에 관한 정보가 제공됩니다. 이 덕분에 다운타임이 단축되고 피해를 방지하며 비용을 절감할 수 있습니다. 또한, 자체 진단으로 취급이 더욱 용이할 뿐만 아니라 작동 오류 및 사양 외 설정에 대한 주의를 환기시킵니다.
하지만 이를 위해서는 테스트벤치의 상태에 관한 정보를 항상 제공할 수 있는 정밀한 측정 데이터가 필요합니다. HBM의 T40B 등 이더캣 인터페이스 모듈 TIM-EC가 장착된 토크 변환기가 해결책입니다. 이것은 실시간 이더넷을 통해 효율적인 자동화를 가능하게 하는 최신 측정 기술의 좋은 예입니다.
자동화에는 단순히 하드웨어뿐만이 아니라 소프트웨어 또한 필요합니다. 한 예로 시스템 통합자가 장치들을 기존의 시스템 영역에 통합시킬 수 있도록 하는 웹 서버 또는 개방형 프로그램 라이브러리의 유용성이 있습니다.
실질적인 예로, 장치들은 PMX 증폭기의 개방형 명령어 세트를 통해 복잡한 테스트 벤치에 통합될 수 있습니다. 모든 구성요소의 제어는 통일된 연산자 인터페이스를 통해 이루어집니다. 또한 통합된 PMX 웹 서버는 모바일 서비스 애플리케이션 과 네트워크 및 WLAN을 통한 원격 접속을 가능하게 합니다.