부품 및 수행 테스트 벤치
테스트 벤치를 통해 실질적 테스트 전에 실제 실험조건의 모의실험을 통해 비용을 절감 할 수 있습니다.
제품 성능의 지속적 개선을 통해 경쟁적 우위를 확보하고 시장 점유율을 향상합니다. 그러나 품질, 편의성 및 안전성 향상을 위한 노력은, 시간과 비용의 문제에 직면하게 됩니다.
테스트 벤치는 필수적이며,실질적 테스트에 앞선 실제 모의 실험을통해 비용을 절감합니다.
또한 구동 트레인, 변속기, 파워 디바이더 및 샤프트 등의 생산라인에 있어서의 특별한 테스트 벤치는 구성요소의 정확한 조립 및 품질을 보증합니다.
파워 테스트 벤치
현대 계측 기술은 개발 시간을 줄이는 데에 일조하고 있습니다.
다음은 최근들어 더욱 중요해지고 있습니다
- 기술 출력 파워 증가
- 효율 개선
- 에너지 자원의 보존
- 환경 오염 감소
이는 테스트 벤치가 지속적으로 더욱 강력해지는 이유입니다. 예를들어, 테스트 벤치는 엔진과 파워트레인 부품 및 브레이크 개발에 매우 중요한 역할을 합니다.
현대의 계측 기술은 복잡한 컨셉과 요구사항들이 여전히 증가하고 있음에도 개발 시간을 줄이는 데에 일조하고 있습니다.
토크센서는 이러한 테스트 벤치의 핵심입니다.HBM의 토크센서, 특히 플랜지 타입 토크센서는 매우 정밀하고 믿을 수 있으며 컴팩트합니다.