Dieffenbacher Dieffenbacher | HBM

MDF 생산 시스템 자원 활용의 최적화

Eppinger Dieffenbacher Group목재 기반 자재 섬유판 생산 시스템은 세계적으로 수요가 많습니다. 환경을 보호하면서 에너지 및 재료를 효율적으로 사용하여 최상의 목재섬유판을 생산하기 위해 MDF판과 THDF 박판 생산 시스템은 특별한 정밀성을 필요로 합니다. 이게 바로 Dieffenbacher사가 자체 생산 시스템의 섬유 제어 공정에 HBM의 digiCLIP 디지털 산업 계측 앰프와 로드셀 활용을 결심하게 된 이유입니다.

Dieffenbacher의 생산 시스템은 고도의 시스템 기능, 효율성과 수익 혁신을 대표하는 시스템입니다. 이것의 한 예가 가장 최근 세대의 MDF와 THDF 박판 생산 시스템으로 digiCLIP앰프와HBM중량계측 기술과 결합하여 사용한 결과 투입 비용만큼 절감 효과를 내고 있습니다. 가령, 이것은 벨트의 불규칙성 때문에 발생하는 속력 변동을 수정할 수 있게 설정이 자유로운 필터를 감안하기 때문에 그 결과 믿을 수 있는 중량값을 얻을 수 있어 생산 공정에서 원료 사용을 줄이고 동시에 최종 제품의 품질을 어느 정도 높이고 있습니다. 따라서 시스템에 투자한 비용이 더 빨리 회수되고 있습니다.

자동화 설비를 위해 개발된: digiCLIP

HBM의 디지털 산업용 앰프 digiCLIP 제품 시리즈는 힘, 중량, 토크 또는 압력을 계측하고자 하는 모든 사용자들의 1순위 선택 제품입니다. 모듈식 자동화 시스템으로 산업 환경에서 모든 스트레인 게이지 풀 브릿지 센서와 연결될 수 있으며, 기존 자동화 시스템과 완벽히 연결되는데, 바로 표준 인터페이스 PROFIBUS DP-V1, CANBUS 및 DeviceNet을 사용하기 때문입니다.

사용자 친화성과 편리성

사용자들은 무료 digiCLIP software를 활용해 PC상의 기기에 대한 모든 설정을 할 수 있습니다. digiCLIP이라면 현재 운용 중인 앰프 변경과 업그레이도 아주 간편해 집니다. 이 작업은 플러스 앤 메져(Plug & Measure)와 핫 스와핑(Hot Swapping)과 함께 완수됩니다. 또한 digiCLIP의 또 다른 가치는 트랜스듀서에서 전자 데이터 시트인 TEDS를지원하고 TEDS를 갖춘 센서를 완전히 자동으로 탐지한다는 점입니다. 복잡한 설정과 구성이 필요 없습니다. 미숙련 직원조차 수월하게 digiCLIP을 구동할 수 있습니다.

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요