Dynosens사는 모든 유형의 엔진 및 차량용 테스트 벤치 개발을 전문적으로 하는 기업으로, 1990년 라 로슈 쉬르 포롱(오트사부아)에 설립된 이후 다양한 시장(자동차, 오토바이, 스쿠터, 고카트, 트랙터, 농업용 엔진 등)을 공략하며 표준 및 맞춤형 디자인 부분에 매년 30대 정도의 테스트 벤치를 공급하고 있습니다.
Yves Rosnoblet 본부장(General Director)은 자체의 다양한 신 개발품에서 Dynosens사는 기존 자원을 최대한 이용하려고 노력하며 관련 공급업체에 의지하고 있다고 말합니다. “우리는 제품의 품질과 성능뿐만 아니라 양질의 기술적 지원으로 명성이 높은 공급업체를 이용합니다. 이게 바로 HBM이 15년 동안 저희의 포스 및 토크 센서 1차 공급업체로 선정된 이유입니다.”
수 년간 HBM은 Dynosens의 실제 협력업체로 발전을 거듭해 왔습니다. 이는 CEA (프랑스 원자력청)의 입찰 초청으로 다시 한번 확인되었고, Dynosens는 최근 이 입찰에서 선정되었습니다.