그 밖의 특징: 측정 과정을 눈으로 직접 확인할 수 있는 처리량 측정기
측정 기술 및 분류 전문업체인 LIEBEL 그리고 포장 솔루션 시스템 전문업체인 VC999와 공동으로 개발한 4-레인 처리량 측정기(Throughput checkweigher)는 IFFA 2013에서 처음 선보였습니다. 특이하게도, 비교 대상이 된 다른 측정기와는 대조적으로 이 측정 장비에는 어떠한 덮개도 장착되어 있지 않았습니다. 이 혁신적인 디자인은 HBM의 EHEDG 인증PW27 로드셀이 있기에 가능했습니다. 로드셀의 위생적인 측면과 무균성이 결합되어 외부에 노출된 상황에서도 더러워지지 않는 PW27의 통합 과부하 방지 기능은 매우 유용한 기능입니다. 이 시스템은 안전, 효율성 및 신뢰도에 대한 새로운 기준을 확립합니다.
LIEBEL은 6년 동안 자사의 다중 레인 측정기에 HBM의 측정 기술을 사용해 왔으며 특히 대형 제과점 및 냉동 파스타 제품 생산업체용 측정기에 주로 사용했습니다. PW27 로드셀의 특징이 결합된 이러한 협력적이고 긍정적인 경험이 측정기 제조업체가 HBM의 위생적인 로드셀을 장착한 다중 레인 측정기(VC999와 공동 개발)를 사용하도록 만들었습니다. 여기에서 위생적이고 청소가 간편하며 기계적 부하를 줄이는 PW27의 장점이 잘 나타납니다.