150G의 신뢰할 수 있는 결과: 지질공학용 원심 분리기의 데이터 수집에 사용되는 Quantum X

사용자 발 밑에서 안전하게 작동 - 우리가 원하던 것입니다. 하지만, 토양은 매우 다양한 요소로 구성되어 있으며 토양 내에서는 매우 활발한 작용이 발생하기 때문에 토양은 아주 위험한 방식으로 건물과 기반 시설을 불안정하게 만들 수 있습니다. 

지질공학용 원심 분리기는 토양에서 하중을 받는 응력과 압력 프로세스의 복작한 관계를 사실적으로 모델링할 수 있도록 해줍니다.  하지만, 정확한 측정 데이터 수집 또한 원심 분리기 자체만큼이나 중요합니다. 이런 이유 때문에 프레토리아 대학의 엔지니어가 HBM's QuantumX data acquisition system 신뢰하고 자신들의 최신 지질공학용 원심 분리기와 함께 사용하는 것입니다.

남아프리카 공화국의 주요 도시인 프레토리아와 요하네스버그를 연결하는 초현대적인 "Gautrain" 철도를 건설할 때 엔지니어는 큰 문제에 직면했습니다. 남프레토리아에서 철로가 기반암이 백운석으로 되어 있어 싱크홀이 잘 형성되는 것으로 알려진 카르스트 지형을 지나가게 되었습니다. 이 까다로운 하층토 위에 고가교를 안전하게 건설하기 위해 복잡한 대규모의 추가 실험을 진행해야만 했습니다. 여기에는 싱크홀 발생 가능성이 있는 지형의 강도를 알아보기 위해 각각이 10톤의 무게를 지탱하는 무거운 콘크리트 블록을 1000개 이상 쌓는 작업이 포함되었습니다.

지질공학용 원심 분리기

프레토리아 대학의 지질공학용 원심 분리기

대규모 테스트의 결과는 변수가 매우 많았기 때문에 추가 콘크리트 블록 더미의 움직임은 Centrifuge Laboratory at Pretoria University(공식적으로 2012년에 문을 염) 에서 더 세세하게 관찰했습니다.

이 연구소는 이 분야에서 전 세계에서 가장 앞선 기술을 보유하고 있는 기관 중 하나로 뛰어난 기술적 성과를 기록했습니다. 프랑스 회사인 Actidyn에서 만든 이 원심 분리기는 최대 1톤의 무게를 가진 물체를 지구 중력의150배(150G)로 가속할 수 있습니다. 토양에서 발생하는 복잡한 압력과 응력을 가능한 한 사실적으로 시뮬레이션하려면 이렇게 엄청나게 높은 가속력이 필요합니다.

다양한 센서의 데이터

이러한 복잡한 실험을 하려면 아주 다양한 매개변수와 측정 데이터의 지속적인 수집이 필요합니다. 입자 영상 유속계에 사용되는 카메라뿐만 아니라 액추에이터 및 다양한 센서도 측정을 위해 원심 분리기에 통합되어 있습니다.

  • LVDT, 전위차계 및 레이저 변위 센서와 스캐너를 이용한 변위
  • 토양 압력을 측정하는 수압 변환기를 이용한 압력
  • 스트레인 게이지 기술을 기반으로 하는 로드셀을 이용한 힘/무게
  • 온도

HBM's QuantumX DAQ 시스템은 데이터 수집에 사용됩니다. QuantumX는 특히 매우 다양한 측정 데이터를 수집해야 할 때(여러 변환기 기술이 수반되는 경우일 때도) 그 강점을 유감없이 발휘합니다.

QuantumX는 사용 시 어떤 다른 데이터 수집 시스템보다도 다양한 기능과 뛰어난 유연성을 제공합니다. 진보한 연결 및 측정을 통해 서로 다른 기술을 기반으로 하는 변환기를 QuantumX 모듈에 쉽게 연결할 수 있기 때문에 바로 측정을 시작할 수 있습니다. 측정 데이터 수집 시스템은 복잡한 설정이나 구성이 필요하지 않습니다.

다음 QuantumX 모듈은 지질공학용 원심 분리기에서 안정적인 측정을 보장합니다. :

데이터 전송에는 1GB의 처리량을 가진 이더넷 및 광섬유 케이블이 사용됩니다.

원심분리기를 사용하는 실험의 여러가지 장점

엔지니어에게 여러 가지 장점을 제공하는 프레토리아 대학의 전문적인 종합 테스트 설정을 통해 간단한 방법을 사용하여 복잡한 3D 문제를 모델링할 수 있습니다. 엔지니어는 물리적인 실제 사건과 기계적 프로세스를 정밀하게 관찰할 수 있고 동시에 HBM의 신뢰할 수 있는 데이터 수집 시스템의 장점을 활용할 수 있습니다.

Advantages with HBM

  • Reliable data acquisition for complex measurements
  • Support of inumerous transducer technologies in one device and systems. 
1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요