실시간 데이터 수집
HBM 기술은 특히 실제 적용 시 사용자 친화적입니다. 시작하기 전에 먼저 QuantumX의 오픈 인터페이스를 통해 LabVIEW* 소프트웨어를 사용하여 열전대를 편리하게 보정합니다. 그런 다음 모터 블록, 실린더 헤드 및 배기 장치에 열 변환기가 배치되고 소재에 따라 다양한 깊이로 적용됩니다. 테스트하는 동안 테스트 벤치가 여러 작동 지점을 이동하면서 운전하는 동안 발생하는 여러 가지 유형의 부하를 시뮬레이션합니다. QuantumX가 온도를 기록하여 이 정보를 크기 조절이 가능한 출력을 통해 테스트 벤치 시스템에 실시간으로 전송합니다.

LabVIEWTM 를 사용한 QuantumX 온도 측정
"당사의 시스템은 QuatumX CANbus 게이트웨이 를 통해 테스트 표준 측정 시스템으로 통합됩니다. Kanzenbach는 모든 온도 데이터에 즉시 접근할 수 있고 이 데이터를 활용할 수 있습니다."라고 설명합니다. 각 채널에서 초당 300개의 온도 값을 기록하여 최대 15Hz의 대역폭(24비트 해상도)으로 간섭 받지 않고 전송할 수 있습니다. 오직 2개의 측정 지점만을 기반으로 하는 측정 체인의 열 보정을 통해 측정 정확도를 더 크게 개선시킬 수 있습니다. 이를 통해 아주 작은 동적 온도 변화까지도 기록할 수 있습니다.
이제 데이터는 테스트 벤치에서 속도 및 토크와 같은 다른 엔진 값과 합해집니다. 관성에 최적화된 유형인 T11F 토크 센서초고속(최대 30,000rpm) 테스트를 위해 제작되었으며 이 경우에 사용됩니다. 이 결과를 토대로 여러 엔진 부하 레벨에서 엔진의 온도 분포를 계산할 수 있습니다. Kanzenbach는 "엔지니어가 이 고정밀 온도 측정 장치를 사용하면 엔진 효율성을 더 향상시킬 수 있다"라는 결론을 내렸습니다.
* LabVIEW 는 National Instruments Corporation의 등록 상표 입니다.