친환경 배송(Green shipping) : 정밀한 토크 측정으로 연료를 절약
전 세계 해양 업계는 변화를 겪고 있습니다. 선박 운행에서 발생되는 오염물질 배출량을 단계적으로 감소하라는 규정이 국제 MARPOL 협약을 통해 시행되었습니다.
이 규정으로 인해 LNG(액화 천연 가스)와 같이 효율적인 연료를 사용할 수 있는 고성능 엔진이 등장했습니다. 엔진 가스 공급은 구동축의 정밀한 로드 신호를 사용하여 제어할 수 있습니다. 이를 통해 오염물질 배출량 감소 의무를 달성할 수 있습니다. HBM은 해양 업계의 이러한 규정을 준수하기 위해 특별히 T40MAR를 개발했습니다.
MARPOL 협약 규정에 따라 앞으로 몇 년 안에 선박의 오염물질 배출량을 줄여야 합니다. 이러한 규정을 준수하기 위해 해양 업계는 다음과 같은 2가지 방법을 따릅니다.
- 기존 운항의 배출 가스 후처리
- 새롭고 더욱 친환경적인 운항 방식 개발