게임은 이제 달라졌습니다. 전기 모터, 기계, 인버터를 테스트하는 경우라면, 전력분석기는 마치 좋은 카드 패를 손에 쥔 것과 비슷합니다. 하지만 최신 데이터 기록장치를 선택하시면 이는 마치 로얄 스트레이트 플러쉬를 잡은 것과 같습니다. 이보다 더 좋을 순 없습니다!
전력분석기는 인버터, 모터, 발전기와 같은 전기기계의 분석과 테스트에 흔히 사용됩니다. 수십 년 동안 전력분석기는 전기기계 테스트용으로 선택되는 장비였습니다.
하지만 과연 전력분석기가 그 무엇보다 중요한 귀사의 테스트에 필요한 기능을 제대로 제공하나요? 측정 채널과 신호는 충분히 나옵니까? 동적인 테스트를 견뎌 낼 수 있습니까? 위 질문의 대답 중에 하나라도 "아니오"가 있다면, 이제 오래 된 카드는 처분하고 새 카드를 장만할 때입니다.
신제품 HBM eDrive 테스트솔루션은 첨단 데이터 기록장치를 사용함으로써 재래식 전력분석기를 대체할 수 있습니다. 인버터, 모터, 발전기와 같은 전기기계 테스트에 사용할 경우, 이 솔루션은 전력분석기와 비교하여 훨씬 장점이 많습니다.
이는 오랫동안 기다리던 획기적인 기술성과로서, 그 특징은 다음과 같습니다.