HBM, 중국 대학교에서 실시된 비교시험을 통해 QuantumX의 성능 입증

HBM이 QuantumX MX1615 모듈 5대와 MX1601B 모듈 4대로 구성되는 144 채널 시스템을 수주했습니다. 이번 주문은 중국 유수의 명문대학교 공과대학에서 실시된 일련의 비교시험에서 QuantumX 데이터 수집 장치의 진가가 입증된 직후 성사된 것입니다. 

지진 발생 시 작용하는 힘 정밀 측정

중국 대학교의 요구는 지진 발생 시 구조물에 작용하는 힘을 정밀 측정할 수 있는 DAQ 시스템이었습니다. HBM과 또 다른 DAQ 제조사가 사전 설정된 기준에 따라 시험을 수행할 것을 요청받았습니다. 목적은 지진파 모사를 위해 진동 테스트 벤치에 DAQ 시스템을 사용하는 것이었습니다. 이후 다양한 교량 및 건물 모형을 대상으로 내진성능 및 장기신뢰도 점검을 위한 테스트가 진행될 예정입니다.

이 대학은 DAQ 스트레인 입력 채널의 세 가지 핵심 파라미터인 배경잡음, EMC, 장기신뢰도를 확인했습니다. 이 과정에서 각종 콘크리트 및 금속재료에 대한 스트레인, 힘, 변위 및 가속도를 테스트했습니다. 시험에서 가장 중요한 측정량은 스트레인이었습니다.

 

 

시험 조건 및 결과

The interference signal source motor
QuantumX MX1601B
QuantumX MX1615

시험주건은 스트레인 게이지 를 금속 시편 에 적합한 후, 여기에 다양한 부하를 가하여 시편을 테스트하는 것이었습니다. 먼저 대형 전기모터 주위에 리드 케이블을 감고 DAQ 시스템에 연결하여 간섭발생을 시뮬레이션 했습니다.

HBM DAQ 장치는 최대 제로 드리프트(maximum zero drift)가 노이즈 없이 ±5με 미만으로 나타났으며, 이러한 결과는 HBM 제품 품질의 우수성을 분명히 보여주었습니다. MX1615는 각 채널을 개별적으로 파라미터화할 수 있으며, 모든 채널에 24비트 A/D 컨버터가 내장되어 있어 측정의 유연성을 높여 줍니다. MX1615는 19.2kS/s의 데이터 전송속도와 채널당 최대 3kHz의 대역폭으로 폭넓은 분석범위를 제공합니다.

MX1615는 아날로그 출력, 디지털 입력/출력, CAN 버스 또는 이더캣(EtherCAT) 등의 타 모듈과도 쉽게 결합이 가능합니다. 이더넷 TCP/IP를 사용하면 간단히 PC로 데이터를 전송할 수 있습니다.

QuantumX MX1601B는 개별적으로 설정 가능한 16개의 액티브 센서 채널로 구성된 표준 신호용 범용 앰프입니다. QuantumX MX1601B 앰프는 채널당 최대 19.2kS/s의 샘플 레이트 및 3kHz의 대역폭을 제공합니다.

이와 대조적으로, 경쟁 DAQ 장비는 스트레인 게이지를 금속제 시편에 결합하는 대신 데모용 스트레인 게이지를 연결시켜 시범을 보이는데 그쳤습니다. 그 이유는 경쟁사 장비의 완성 저항(completion resistor)이 금속 시편에 결합된 스트레인 게이지의 저항과 일치하지 않았기 때문입니다. 뿐만 아니라 모터 주위에 스트레인 게이지와 데이터 수집 장치를 연결하는 케이블도 감지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 노이즈 신호의 진폭이 30~40με에 달했습니다.

Data curve @ 10 S/s sample rate without filter
Data curve @ 1000 S/s sample rate
Zero drift of MX1615
1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요