GEN5i: 초고속 데이터 수집
헨트대학교는 위에서 설명한 프로젝트를 위해 HBM의 GEN5i를 구입했습니다. 프레데릭 앨리스는 GEN5i를 선택한 이유에 대해 다른 응용을 위한 카드를 쉽게 추가할 수 있는 모듈 구조때문이라고 설명했습니다. GEN5i는 초당 최대 100 메가샘플의 높은 샘플링 속도로 데이터를 수집하기 위해 특별히 개발된 이동식 데이터 수집 시스템입니다. GEN5i는 최대 160개의 동시 측정 채널로 확장이 가능하기 때문에 복잡한 측정준비에 적합합니다. 헨트대학교의 실험실에서는 평균적으로 10~15개 채널이 최대 25Ms/s의 샘플링 속도로 사용되고 있습니다.
GEN5i 데이터 기록장치는 저장 데이터용 통합 하드디스크를 포함한 하나의 완전한 컴퓨터입니다. 이 데이터는 추후 분석을 위해 WLAN, 기가비트 이더넷, USB 등의 표준 인터페이스를 통해 전송이 가능합니다. 또한 GEN5i의 표준 설정에는 대량의 측정 데이터를 처리, 분석, 시각화 해주는 HBM의 인식소프트웨어뿐만 아니라 다양한 필터도 포함되어 있습니다. GEN5i는 순식간에 사라지는 1회성 신호를 기록하는 순간 기록장치입니다. 이런 유형의 신호는 파괴 물질 시험, 화재 시험, 고전압이 특징인 경우가 많습니다. GEN5i는 단순한 사용자 인터페이스와 전용 소프트웨어 덕분에 신속한 설정과 구동이 가능합니다.