Fiber Bragg grating (FBG)는 일반적으로 길이가 몇 밀리미터에 불과한 미세구조(microstructure)로서, 이러한 미세구조의 표준 단일모드 광섬유에 빔을 조사하면 코어에 격자를 새겨넣을 수 있습니다. 그러기 위해서는 광섬유 위에 위상 마스크를 놓고 UV 레이저빔을 횡방향으로 조사하여 광섬유 코어에 간접 패턴을 형성시키면 됩니다. 이로써 실리카 매트릭스에 영구적인 물성 변화가 일어납니다(그림 1). 코어의 굴절률 변화에 따른 공간-주기 변조(spatial periodic modulation)를 응용하여 광섬유를 공명구조로 바꿈으로써 이러한 변화가 발생합니다.
온도 민감도(temperature sensitivity) 또한 광섬유 브래그 격자의 고유 특성입니다. 이 경우는 브래그 파장 변화의 주된 원인이 열광학 효과(thermo-optic effect)에 의한 실리카 박막의 굴절률 변화에 따른 것입니다. 열팽창 역시 미세구조의 주기에 변동을 가져와 파장 변화의 원인이 됩니다. 하지만 실리카 박막의 열팽창 계수가 낮기 때문에 열팽창의 효과는 미미합니다.