HBM의 윈드 터널 테스트 : 최고의 정확도와 정밀도
효율과 성능은 항공기와 우주선에게 매우 중요한 측면입니다. 최소한의 개선을 위해서라도, 이를 위해 엔지니어들은 자재와 구조를 물리적 한계에 이르기까지 시험합니다. 차량, 철도, 심지어 스포츠 장비에 대해서도 다양한 유동 조건에 따른 공기역학적 특성을 이해하고 최적화하는 것이 매우 중요합니다. 여기에서는 최고의 정확성과 정밀도가 가장 중요합니다.
실제로 시험은 PC에서부터 시작합니다. 이러한 컴퓨터 시뮬레이션은 원하는 결과의 달성을 위해서는 필수 사항입니다. 공기역학적 측면에서, 유한체적법(FVM)에 따라 구축된 모델은 전산유체역학(CFD)을 토대로 다양한 시험 조건을 시뮬레이션 합니다.
그러나 시뮬레이션으로는 모든 경우를 효율적으로 시험할 수 없습니다. 신뢰성과 데이터 무결성 강화를 위해, 시뮬레이션 결과는 물리적 시험으로 검증해야 합니다.
힘, 모멘트, 응력, 가속도, 압력, 온도 등 물리적 수치를 완전 동기화된 방식으로 측정될 필요가 있으므로 고정밀 센서뿐만 아니라 고성능 DAQ 시스템과 소프트웨어도 필요합니다.
HBM의 고객사 RUAG가 어떻게 윈드 터널 테스트에서 HBM 솔루션을 활용했는지 살펴보시기 바랍니다.