계측 체인은 최소한 하나의 앰프와 하나의 센서로 구성됩니다. 이는 조정 트랜스듀서 또는 힘 와셔 (CFW, CLP) 및 압전 스트레인 센서 (CST)입니다. 위에서 언급한 써밍 박스를 사용하면 압전 센서를 동시에 연결하는 것이 상대적으로 단순합니다. 케이블 또한 필요한 요건을 충족해야 합니다. 이 요건들은 매우 높은 절연 저항, 모션과 기계적 강도 하에서도 노이즈로부터 자유로울 것 등을 포함합니다. 특수하게 제작된 동축 케이블이 이러한 조건들을 충족시켜줍니다. 센서를 마운팅할 때에는 이 센서가 금속 부분에 정상적으로 마운트 되었는지 확인해야 합니다. 그렇게 해서 힘 센서가 마운트되어 있는 대상에 센서 외함이 전기적으로 연결되도록 합니다.
그림. 1 은 써밍 박스에 의해 충전 앰프에 연결된 네 개의 센서로 구성된 계측 체인을 보여줍니다. 이 센서들은 기계적으로 연결되어 있습니다. 힘 계측 기술에서는 경화강(hardened steels)으로 만든 힘의 적용부를 사용하기 때문에, 외함 또한 동일한 전위를 갖고 있습니다.