각각의 단일 격자는 모두 네 개의 와이어를 이용하여 설치하였고, HBM의PU140 폴리우레탄 페인트 및 HBM의 SG250 이라는 실리콘 코팅제로 보호했습니다(그림. 3 및 그림. 4).
실험실에서 로드 구성을 재현했는데, 일반적인 항해 조건에서 보트에 가해지는 로드 시나리오를 시뮬레이션했습니다(그림. 5).
스트레인 게이지의 신호는 휘트스톤 브리지(Wheatstone bridges)를 이용하여 계측했습니다. 신호는 안정된 동작을 달성하기에 충분한 시간에 걸쳐 샘플링하였고, 그다음, 이 수집된 신호를 처리하여 완전한 스트레인 상태를 획득하고 이를 수치 FEM 결과와 비교했습니다.
실험 및 수치해석 결과의 일치는 매우 만족스러웠으며, FEM 모델을 신뢰할 수 있다는 결론을 내릴 수 있었습니다. 그리고 계측 데이터의 신뢰성으로 얻어진 자신감은 실제 항해 조건에서의 현장 계측에 대한 실험적 캠페인의 새로운 길을 열었습니다. 이를 위해서는, 스트레인 게이지 컨트롤러를 트랜스폰더와 GPS 시스템에 연결해야 합니다.