넓은 범위의 토크 계측이 가능하다는 점을 고려하면, 제조 부지에서 주어진 정밀도, 즉 주요 기준에 따라 연속적으로 기록된 측정값 비교 문서 등을 통해 토크의 이력을 추적할 수 있습니다.
토크의 정밀한 계측은 정확한 효율 측정을 위해 반드시 필요하며, 그래야만 선박용 엔진에 요구되는 엄격한 환경 규정에 부합할 수 있습니다. 고도로 정확하고 정밀한 토크 측정을 기반으로 선박용 엔진의 기능을 극대화시킬 수 있으며, 더불어 확실한 에너지 절감 효과까지 누릴 수 있습니다. 국제 환경 규정에서는 에너지 절약을 꾸준히 요구해왔으며, 특히 공칭 하이토크 선박용 엔진에 이점을 강조해왔습니다[1].
구동력 P는 발전기와 회전 장치의 구동면 사이에서 발생한 토크의 정확한 계측값 Ϻ과 각속도 ω를 사용하여 공식(1)에 따라 간단히 계산할 수 있습니다.
정확한 토크 정보는 기계식 드라이브 시스템을 확실하게 컨트롤 할 수 있게 해줍니다. 그래서 혼소 또는 가스 엔진과 같은 연소 엔진이 제대로 작동하고 있는지 작업창을 통해 제대로 확인할 수 있으며, 이를 통해 엔진의 노킹이나 점화실패, 과부화 현상을 피할 수 있고 불필요한 연료 소모도 줄일 수 있습니다[1].