구동 역학의 시험은 다른 여러종류 센서들의 측정 값을 기록하고, 측정된 데이터를 분석하기 위해 소프트웨어를 필요로 합니다. 이 시험에 사용되는 측정 다이어그램은 아래 그림 2. 와 같습니다. HBM 의 catman 소프트웨어 와 HBM QuantumX 데이터 측정 앰프 그리고 다음의 센서들이 이 테스트에 사용됩니다:
- Analog sensors for measuring force, displacement, and strain
- Two Kistler wheel force sensors for wheel loads up to 24 metric tons
- CAN inertial navigation system
- CAN speed sensors
- Video camera
게다가 QuantumX 앰프 시스템의 catman 소프트웨어 시스템은 키슬러 사의 whell force 센서 에서 측정되는 데이터 값도 USB나 이더넷 인터페이스를 통해 측정 가능하도록 고안되었습니다.
필요한 측정 장비를 보유할 곳이 없기 때문에 이 차량 (그림. 3) 의 오른쪽 제어 반에 넣었습니다. QuantumX 앰프는 측정 바퀴와 전압 공급에 필요한 컨트롤 캐비넷에 설치 됩니다. 모든 측정장비는 운전석에 설치된 측정 PC를 통해 작동되며 트랙터 외부에서도 원격 데스크톱 연결을 통해 도로 주행 테스트 중 PC에 엑세스를 할 수 있습니다.