새로운 모터 프로토타입을 신속하게 분석해야만 할 경우에는 영구자석 모터의 파라미터를 확인해야 합니다. 인버터와 구동 기계를 이용한 복잡한 테스트를 통해서, 또는 어떠한 인버터 서플라이나 원동기도 필요 없는 보다 간단한 방법들을 이용해 파라미터를 확인할 수 있습니다. 본 자료에서는 HBM Gen3i data recorder. 를 이용하여 모터 역기전력 전압상수를 빠르고 편하게 확인 하는 방법을 알려 드립니다. 모터는 단 한 번의 랩 리스트(Lap Wrist)로 수동회전됩니다. 이 방법은 비-정현파 모터에서도 매우 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.
영구자석(PM) 모터는 토크 밀도가 높고 다른 모터 유형들보다 효율성이 높습니다. 그리고 트랙션 및 자동차 애플리케이션, 신 재생 발전, 전기 이동수단, 콤프레샤 그리고 전기 항공기 및 가전기기 분야에서 에너지를 절약하기 위해 가변속도 드라이브(Adjustable Speed Drives; ASD) 시장에서 점점 점유율을 넓히고 있습니다. [1] 애플리케이션의 요건들을 충족시키기 위해 상이한 영구자석 기계(PM machine) 설계 들이 채택되고 있습니다. 로터 설계에 따르면, 가장 많이 채택되는 PM 머신은 표면실장(SM) PM 머신, IPM(Interior Permanent Magnet) 머신(단일층 및 다층 로터), 인셋 PM 머신, 자속집중 PM 머신 등이라고 합니다.
특정한 모터 제어 전략을 구현해야만 하는 애플리케이션 엔지니어들은 모터 파라미터를 얻기 위한 파라미터 확인 절차를 필요로 합니다. 모터 제어에 일반적으로 사용되는 모터 파라미터는 고정자 저항, 고정자 인덕턴스 및 자속쇄교(또는 역기전력 상수)입니다. 고정자 저항과 인덕턴스는 서로 다른 회전자 위치에 대한 선간 임피던스 계측을 통해서나 단락 테스트를 통해 매우 신속하게 얻을 수 있습니다. 자속은 보통 무부하 테스트(이후로는 기존의 방법이라고 부름)를 통해 얻습니다. 검사 대상 모터(MUT)는 구동 모터(DM)에 의해 회전됩니다. 자속은 머신 단자에서의 유도전압과 전기적 속도로부터 계산됩니다.
본 자료에서는 HBM Gen3i 데이터 레코더를 이용하여 PM 모터의 자속을 확인하는 매우 간단한 방법을 제안합니다. 기존의 방법과는 달리 여기에서 제안되는 방법은 DM이 필요 없으며, 비-정현파 역기전력 전압을 갖는 PM 모터에 적용할 수 있습니다. 본 자료는 다음과 같이 구성되어 있습니다. 첫째, 기존의 방법은 섹션 II에서 설명합니다. 섹션 II에서 제안된 방법을 섹션 III에서 분석합니다. 섹션 IV에서는 본 자료의 결론을 제시합니다.