터널은 사회 인프라의 핵심입니다. 터널은 대도시, 산, 심지어 수중 등 다양한 사회기반 시설에서 만날 수 있습니다. 터널의 연결은 거리를 단축합니다. 하지만 얼마나 안전한지 알고 계신가요?
오늘날 최신 모니터링 시스템은 fiber Bragg 기술을 사용하여 터널의 안정적인 상태 모니터링을 가능하게 합니다.
터널의 기계적 변형은 특히 작동 중, 터널 자체 또는 그 주변에서 건설 작업 중에 심각한 안전 위험을 초래할 수 있습니다. 구조의 안정성과 신뢰성을 아는 것이 중요합니다.
터널 모니터링에 사용할 센서 기술을 선택할 때 다음과 같은 문제를 고려해야 합니다.
- 센서가 단기적으로나 장기적으로 의도한 시간 동안 필요한 신호를 안정적으로 제공할 수 있습니까?
- 긴 케이블은 일반적으로 터널에서 사용됩니다. 따라서 장거리에서도 측정 신호의 품질을 보장할 수 있습니까?
- 터널의 트래픽에 영향을 주지 않고 모니터링 시스템을 설치할 수 있습니까?
- 물론 근본적인 질문은 다음과 같습니다. 예를 들어 문제가 발생할 경우 경보를 트리거하는데 적합한 측정 수량과 기본 모델은 무엇입니까?
위의 모든 것에 대해 fiber Bragg ㅍ기술을 기반으로 한 광학 센서 기술은 기존 모니터링 시스템에 대한 강력한 대안으로 발전했습니다.