기사 전문 읽기
용도를 변경하기 위한 프로젝트의 일환으로서 그 목표는 엔지니어에게 연료 효율을 최적화 하도록 토크 데이터 결과를 만드는 것이었습니다. 연구 중 엔진 성능의 정확한 토크 데이터를 획득 하는것이 가장 핵심입니다. 지난 수년간 제트 엔진을 전기 발전기로 변환하는 기술은 존재 했지만, 토크를 최소화 하여 측정 정확도를 높이기 위해 in-line 방식의 회전형 토크 센서를 개발하기로 결심했습니다.
본 테스트는 200 N.m 부터 1 kN.m , 2 kN.m, 최대 130 kN.m. 까지의 토크 측정을 필요로 합니다. 3개의 소 용량 토크센서는 동일한 차원 패키지 크기를 공유하며 22,000RPM 속도로 작동 하며 대용량 토크 센서 는 최대 4,000 RPM 으로 작동 합니다. 다른 테스트 결과와 같이, 사용 된 토크센서는 신뢰도가 높으며 언제 어디서나 테스트가 가능합니다. 신뢰성 있는 정확한 데이터 결과를 얻기 위해, 그리고 테스트 중 결과 값이 실패할 경우를 대비하여 각각의 센서는 2개의 토크 결과를 송출합니다.

Please login or register to read the full article.
Sign in
2016년 6월 17일 이후로 회원 가입 양식이 새롭게 바뀌었습니다.
최근 저희 홈페이지가 완전히 새롭게 바뀌었습니다! 이에 따라 기존에 회원가입을 하셨던 분들도 다시 재 가입을 하셔야 이용이 가능합니다.