Huub: Developing high performance swimwear Huub: Developing high performance swimwear | HBM

0.01 초가 중요한 순간

독일의 수영복 제조업체 Huub 사는 물의 저항력을 줄이기 위한 수영복 소재의 연구에 HBM의 로드셀 PW15iA을 넣은 M16 저항력 계측 시스템을 개발했습니다.

 

 

철인 3종 경기 및 FINA 승인 고성능 수영복 개발에 사용될 새로운 M16 항력 측정 시스템은 푸시오프 패드에서 수영 선수의 추진력을 측정할 때 사용할 수 있는 첨단 수중 장치입니다.

수영 능력은 0.01초까지 측정되며, 상위 15위 수영 선수들의 실력 차이가 겨우 0.10초 밖에 안 되기 때문에 선수들은 개인별 항력 저하 테스트를 거친 수영복처럼 물 속에서의 성능을 높일 수 있는 요인이나 보조 기능을 계속해서 찾고 있습니다. Huub가 바로 이 부분에 주력하고 있습니다.

 

자유형 동작의 푸쉬오프(Push-off) 힘을 측정하는 혁신적인 시스템

기존 MAD(Measure Active Drag: 능동 항력 측정) 시스템의 성능을 강화한 최신 시스템은 일련의 고정 푸시오프 지점이 수면에서 0.8m 아래의 조절식 로드에 부착되어 있어, 수영 선수가 자유형 영법으로 수영하면서 이 시스템을 사다리처럼 사용하며 계기가 장착된 각 푸시오프 패드를 밀어냅니다.  시스템의 각 푸시오프 플레이트 뒤에는 HBM의 PW15iA 방수 로드셀이 장착되어 있어 각 스트로크 동작마다 추진력을 직접 측정할 수 있습니다. 

셀 기술의 측면에서 볼 때 적용되는 힘과 측정 지점 사이의 질량이 너무 클 경우 고유 주파수가 낮은 질량-스프링 시스템이 생길 수 있지만 힘이 가해지는 지점에 로드 센서를 붙이면 훨씬 더 좋은 품질의 신호가 포착됩니다.  이런 측면에서 Huub는 부착 지점과 상관 없이 적용되는 힘만 기록하는 싱글 포인트 로드셀이 필요했습니다.

 

"최고의 장비"

Huub Ltd 창립자이자 CEO인 Dean Jackson은 “HBM은 이 요구를 충족하는 우수한 제품을 제공하는 것은 물론 모든 단계에서 우리와 함께 작업하며 세계 최고의 수영 테스트 장비를 만드는 일을 도와주었습니다.

"테스트에 투자하는 회사에게는 M.A.D 시스템에 사용할 수 있는 최고의 장비를 선택하는 것이 매우 중요하기 때문에 우리는 HBM 장비를 선택했습니다”

Dean Jackson, Huub Ltd 창립자이자 CEO

 

2011년에 설립된 Huub Ltd.는 철인 3종 경기용 수영복을 디자인하고 제조하는 전문업체로서 과학과 현실을 고려한 연구를 통해 더 좋은 제품을 개발하고 있습니다.  40여 년 동안 지구력 스포츠 분야에서 풍부한 경험을 쌓은 Huub는 유체역학과 수영 스트로크 분석 등 철인 3종 경기와 관련된 전문 과학 기술 분야에 대해 잘 알고 있습니다.

수영에서 최고 실력에 오르려면 3종 경기의 스위밍 레그와 시합용 풀 수영 모두에서 수년 간의 훈련이 필요할 수 있습니다.  불과 몇 초 차이로 승패가 갈리면서 선수의 은메달과 금메달이 결정되는 치열한 경쟁 스포츠입니다.

 

Related Products

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요