스트레인 게이지의 기본 원리
스트레인 게이지는 현재까지 거의 80년 동안 사용되고 있으며 생산성과 안전성 개선에 필요한 피로 측정과 재료 테스트를 위한 핵심 자산으로 계속 사용하고 있습니다. 그러나 변형률에서 중대한 응력을 어떻게 계산할 수 있을까요? 정확한 스트레인 게이지를 어떻게 선택하고 정확하게 설치할 수 있을까요? HBM의 전문가들은 스트레인 게이지를 사용하는 변형률 측정에 관한 모든 중요한 질문에 대해 최선의 답변을 드리기 위해 고심합니다.
1. 스트레인 게이지 측정과 응력 분석의 기본
2.올바른 스트레인 게이지, 접착제 등의 올바른 선택
올바른 스트레인 게이지 측정 방법
HBM은 다양한 측정 작업을 위해 다양한 스트레인 게이지를 공급합니다. 어플리케이션에 적합한 스트레인 게이지를 선택하는 방법을 살펴보시기 바랍니다.
What is a Strain Gauge Rosette?
A strain gauge rosette is a term for an arrangement of two or more strain gauges that are positioned closely to measure strains along different directions.
Outlining Foil Strain Gauges
Foil strain gages are being used as proven sensor technology worldwide. Find out what a foil strain gauge is and what types are available on the market.
스트레인 게이지에 적합한 커버 선택
스트레인 게이지 측정의 품질은 기본적으로 설치 방법과 측정 지점에 따라 달라집니다. 설치 표면의 철저한 준비, 올바른 연결 및 보호 커버가 실현되어야 완벽한 결과를 얻을 수 있습니다.
올바르게 스트레인 게이지 케이블 선택하기
실험 테스트에서 다양한 전기 포일 스트레인 게이지 어플리케이션에 이상적으로 사용되어야하는 연결 케이블에 대해 설명합니다.
3. 스트레인 게이지 설치: 알아야 할 모든 것
스트레인 게이지 설치 가이드 동영상
스트레인 게이지 비디오 : 스트레인 게이지를 효율적으로 설치하는 방법과 설치 프로세스가 제대로 실행되었는지 확인하는 방법을 알아봅니다.
신속한 스트레인게이지 인스톨을 위한 10가지 팁
스트레인게이지를 부착 할때는 항상 주의해야 합니다. 당사의 새 비디오를 통해 스트레인 게이지를 더 신속하게 부착할 수 있는 10가지 팁에 대해 알아보세요. 아주 간단한 몇가지 요령으로 시간을 대폭 절약할 수 있다는 사실을 아십니까? 직접 확인하세요!
의사 결정을 위한 팁 : 스트레인 게이지 용접 또는 접합?
용접 및 접합은 스트레인 게이지를 설치하는데 사용되는 두 가지 기본 기술입니다. 하지만 언제 어떤 기술을 사용해야합니까? 체크리스트를 제공합니다.
PCB기판의 스트레인 측정 방법
Electrical strain gauges are designated to measure the deformation of the PCBs to an extremely accurate degree; this quick-step guide shows necessary steps
4. 측정 오류 감속와 제거
스트레인 게이지의 온도보상
본 글에서는 스트레인 게이지 사용 시 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 (부적절한) 온도의 영향력에 대해 소개합니다. 또한 이러한 온도의 영향력을 최소화하거나 완전히 보상할 수 있는 실용적인 해결책을 찾도록 도와드립니다.
리드 저항을 성공적으로 보상
계측점(예: 브리지 또는 에어크래프트 윙)은 종종 계측 도구와는 멀리 떨어진 곳에 위치합니다. 직접 접속이 가능하지 않은 계측점이 있어, 계측 도구를 긴 케이블을 사용하여 연결해야 합니다. 단점: 케이블의 리드 저항이 몇 ohm에 달할 수 있으며 계측에 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 계측 동안 케이블의 전기 저항 변화(예: 온도 변동으로 인한 것)는 부정적 영향을 보입니다.
5. 올바른 하드웨어와 소프트웨어를 통한 데이터 획득
catman AP에서 스트레인 게이지로 작업하는 방법
이 튜토리얼은 HBM의 catman AP 데이터 수집 소프트웨어를 사용하여 스트레인 게이지 로제트를 설정하는데 필요한 단계를 보여줍니다.
션트 신호를 사용한 스트레인 게이지 ¼ 브리지 교정
이 문서는, 개선된 3-와이어 및 4-와이어 기술을 가지고, 션트 신호가 정밀한 교정 신호로 쓰일 수 있다는 것을 보여주고 있습니다.