HBM 측정 기술을 이용한 교량 모니터링
472개 센서를 이용하여 장기간 교량 모니터링
다뉴브 강 위에 있던 Žeželj 대교는 세르비아 노비사드(Novi Sad)의 철도 및 도로 교통을 담당하는 아치형 교량이었습니다. 이 교량은 1961년에 유명한 토목 기사인 Branko Žeželj가 건설한 것입니다.
당시만해도 독특했던 프리스트레스 콘크리트 기법으로 건설되며 많은 사람들이 교량 내구성에 의구심을 가졌습니다. 사람들을 안심시키기 위해 Branko는 교량 밑에서 보트를 저으며 부하 시험을 진행했습니다.
그러나 1999년 나토(NATO) 공습으로 이 교량은 12번의 폭격을 받았고, 결국 여러 번의 직접 타격을 받아 1999년 4월 23일에 파괴되었습니다. 이 교량은 나토의 “Operation Noble Anvil” 작전 당시 노비사드에 끝까지 남아 있었습니다.
사람, 국가, 경제를 이어주는 새로운 교량
Žeželj 대교를 다시 건설 중이며 2017년 말에 완공될 예정입니다. 그 디자인은 기존 교량과 비슷하지만 소재는 스틸 아치가 사용될 것입니다. 길이는 474m가 되고, 국경을 통과하는 두 개의 철도 선로와 자동차 도로, 자전거 도로, 보행자 도로가 지나게 됩니다.
이 교량은 발칸 국가와 EU의 중요한 운송 라인이기 때문에 유럽연합이 이 프로젝트의 자금을 지원하고 있습니다.