먼지와 EMI를 추가로 차단하기 위해 PMX 앰프를 캐비닛 안에 설치했습니다. 그 안에는 텔레메트리 시스템 공급 장치도 포함되어 있습니다.
캐비닛의 유리를 통해 PMX와 진단 LED 표시등을 직접 볼 수 있습니다. 이를 통해 장치의 잠재적 오류와 측정 상태를 빠르고 간편하게 확인할 수 있습니다. 추가 테스트 장비를 사용하지 않고 정보를 빠르게 얻을 수 있다는 점에서 이것은 서비스 엔지니어들에게 큰 장점입니다.
상세한 심층 진단이 PMX 로그 파일에 저장됩니다. 이 파일은 PMX의 내장 메모리에 저장됩니다. 장치 및 측정의 모든 향후 오류는 물론 조작자의 매개변수화 변경사항도 저장됩니다. 따라서 전체 테스트 및 측정 과정을 100% 담을 수 있습니다.
TRC PRO의 Hotimir Licen은 “PMX 웹 서버의 매개변수화, 설정 및 제어 기능은 매우 유용했습니다. 추가 소프트웨어가 필요 없었으며, PC, 태블릿 또는 스마트폰에서 표준 웹브라우저를 사용할 수 있었습니다. 그리고 전체 발전소 영역에서 실시간으로 상시 사용할 수 있다”고 말했습니다.