Trasko Automatyka Sp. z o.o.의 전자파 노이즈에 강한 조립 라인을 개발하는 데 도움을 준 HBM 측정 기술
HBM의 측정 기술이 모든 종류의 전자파 간섭을 차단하는 특수 차폐 개념으로 구성된다는 사실을 알고 있었습니까? 폴란드 자동화 기업인 Trasko Automatyka Sp. z o.o.는 HBM의 특수 차폐 개념을 사용하여 품질을 안전하고 투명하게 관리할 수 있는 토크 제어 장치가 있는 조립 라인을 개발했습니다. 이전에 다른 업체의 장비를 사용했을 때는 이 조립 라인에 전자파 잡음이 큰 영향을 주어 최종 라인 품질 관리에 심각한 문제가 야기되었습니다.
과제: 일관된 차폐 시스템(Shielded system)
조립 라인을 다시 구축하고 다시 설계하면서 Trasko Automatyka Sp. z o.o.는 사용되는 제어 시스템에 대해 전체적인 검토와 점검을 실시했습니다. 사용되는 여러 부품, 장치, 제어 장치, 로봇 및 기계 장치를 고려하여 일관된 시스템을 만드는 일이 큰 과제였습니다. 사용되는 측정 시스템의 경우 완벽하게 차폐(Shielded)하면서 동시에 그 자체에서 전자파 잡음이 방출되면 안 됩니다.
이 차트를 보면 부정확한 센서와 차폐 미흡으로 인해 전자파 잡음이 토크 측정 결과 크게 영향을 줄 수 있음을 알 수 있습니다.
HBM의 솔루션: Greenline 차폐(Shielding) 디자인
전자파 간섭을 차단하는 특수 차폐 개념으로 구성된 HBM 기술을 사용하여 Trasko Automatyka Sp. z o.o.는 신뢰할 수 있는 결과를 내는 공정 관리 시스템을 설정할 수 있었습니다.
- 신호 측정용 T20WN 토크센서
- 생산 제어용 PMX 시그널 제어 시스템
- 측정 시각화 및 분석용 catman 소프트웨어
- 측정 체인 내 여러 부품을 연결하는 Double-shielded 케이블
전자파 간섭으로부터 측정 시스템을 보호하는 기능은 오래전부터 HBM 제품에 사용되었습니다. 예를 들어, HBM의 공인 실험소에서는 전체 측정 체인의 모든 전기/전기기술 구성품을 테스트하고 기술 안전 문제를 분석하여 모든 기준 요건을 충족하는지 확인합니다.
끝으로, “내성이 있는” 측정 체인을 조립 라인에 성공적으로 구축하는 결정적 요인은 고장 없이 안전한 작동을 보장하는 특수 차폐 디자인(“HBM Greenline”)을 사용하는 것이었습니다. Greenline 장비는 환경에 교란 전파를 방출하지 않으며, 전력 공급 간선에 과도한 부하를 주지 않습니다.
이 설정을 사용하면 독특한 케이블 차폐 디자인을 통해 전체 측정 체인을 페러데이 케이지(Faraday cage)에 완벽하게 가둘 수 있습니다. 케이블 차폐물을 평평하게 펴서, 트랜스듀서 하우징에 연결하고, 전도성 커넥터를 통해 증폭기 하우징으로 배치합니다. 이렇게 하면 전자파 교란의 효과가 많이 감소합니다. 다음은 차폐 디자인을 보장할 수 있는 실제적인 방법입니다. 측정 체인의 모든 구성요소(커넥터와 커플링 등 모든 케이블 이음부 포함)를 EMC 테스트를 거친 폐쇄형 차폐물로 감싸야 합니다. 차폐 연결 부분은 임피던스가 낮은 평평한 폐쇄형 이음부의 형태로 구현해야 합니다. 이 경우 HBM 정품 커넥터를 사용하면 됩니다.
센서용 와이어와 증폭기용 2차 차폐물을 별도의 차폐물로 감싼다는 것이 중요한 특징입니다. 완벽한 EMI 보호를 위해서는 2차 차폐 외에 증폭기도 접지로 연결해야 합니다. 이렇게 하면 EMI와 완벽하게 분리됩니다. 이 원리는 HBM “Greenline 개념”에 확실하고 안전한 측정을 위한 기본적인 디자인으로 표현되어 있습니다.
안전하고 안정적인 측정 결과
고객들은 HBM 제품에 기반을 둔 솔루션을 도입하여 확실성을 얻고 품질 점검을 다시 최고 수준으로 높일 수 있습니다. PMX 증폭기는 전자파 간섭이 있는 거친 환경에서 그 우수성을 입증하면서 신뢰할 수 있는 측정 결과와 생산 결과의 향상을 보증했습니다.
다양한 제어-관리 전자장치가 산업 환경에서 사용되고 있습니다. 따라서 전자파 간섭 때문에 어쩔 수 없이 산업 공정에서 사용되는 1000V AC 또는 1500V DC 미만의 전압으로 작동하는 전기 장치의 전자파 적합성에 관한 내성 및 방출 표준[1] 요건을 충족하는 장비를 사용해야 합니다. 장치 작동에 간섭을 일으키는 측면 중에는 Wi-Fi, Bluetooth, RFID 등 9kHz~400GHz 범위 내 무선 주파수에서 간섭을 일으키는 인터페이스의 데이터 전송이 있습니다.
이 주파수 범위에서 작동할 때도 전자파 간섭이 야기됩니다. 이러한 요건을 충족하기 위해서는 EMC 표준 테스트 인증서를 보유한 제어-관리 장비를 선택해야 합니다.
본 페이지에 사용된 사진은 Trasko Automatyka Sp. z o.o. 사로부터 제공받았습니다. (www.trasko.eu)