3상 시스템에서의 대칭 구성요소 측정 3상 시스템에서의 대칭 구성요소 측정 | HBM

재생 에너지의 비율이 증가함에 따라 주요 작동 상황에서 이러한 에너지 생성기가 높은 신뢰성과 정해진 거동을 달성해야 하는 요구도 커지고 있습니다. 대칭분법(symmetrical components method)을 사용하여 재생 에너지 생성기의 작동 지점을 평가할 수 있습니다. 이 보고서는 이 방법의 기본 원리와 최신 측정 시스템에서 그 실용적인 구현에 대해 설명합니다.

Introduction

성장하고 있다는 사실은 신뢰할 수 있는 에너지 공급을 보장하기 위해서는 기술적 요구사항이 매우 엄격해야 한다는 것을 의미합니다.

제조업체들은 풍력 터빈을 개발할 때 각 구성요소를 테스트하면서 많은 경험을 쌓았습니다. 풍력 터빈을 하나의 시스템으로 테스트하고 시험 가동하는 일이 훨씬 더 복잡해지고 있습니다. 첫째, 시스템 출력이 계속 증가하고 있고, 둘째, 기술 인증 지침이 점점 더 엄격해지고 있기 때문입니다.

FGW e.V.(Federation of German Windpower and other Renewable Energies: 독일 연방 풍력 및 기타 재생 에너지부)의 기술 지침 TR3 [4]에 따라 현장 테스트 또는 시스템 테스트 벤치에서 풍력 터빈의 전기 특성을 인증하기 위해서는 산술 분석 효율이 뛰어난 정밀 측정 시스템이 필요합니다. 이 보고서에서 송전망의 전력 공급 지점에서 풍력 터빈의 거동을 설명하고 평가하는 것을 목표로 하는 산술적 방법을 제시하고 설명했습니다.

 

Read the whole White Paper

 

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요