콘크리트 표면에 스트레인 게이지를 정확하게 설치하는 방법
스트레인 게이지를 콘크리트 표면에 설치하는 것이 어렵지 않습니다. 세 가지 핵심 기준만 명심하면 나머지는 식은 죽 먹기입니다. 계속 읽으면서 이 세 가지 기준과 고려할 점을 확인해보십시오.
정확한 스트레인 게이지 선택
정확한 스트레인 게이지는 측정 그리드의 길이에 따라 결정합니다. 그 이유는 격자 길이가 측정 결과의 결과에 결정적인 영향을 주기 때문입니다. 스트레인 게이지는 측정 그리드 밑에 있는 변형 조건의 산술 평균을 결정합니다. 최적의 측정 그리드 길이를 결정할 때 이 요소를 고려해야 합니다. 짧은 측정 그리드를 사용하여 콘크리트 같은 비균질 물질의 변형률을 측정할 경우 굳은 시멘트 반죽 속 자갈이나 각 구간의 부분적 변형률이 측정될 것입니다. 이 경우 가장 큰 입도의 다섯 배가 되는 측정 그리드를 사용하라는 권고를 반드시 따라야 합니다. 이점을 생각해서 HBM은 측정 그리드 길이가 최대 150mm인 스트레인 게이지를 제공합니다(예: HBM 1-LY41-150/120)

- 정확한 스트레인 게이지의 길이는 기초 재료에 따라 결정됩니다.
- 콘크리트는 알갱이와 자갈로 구성된 비균질 물질입니다.
- 너무 짧은 스트레인 게이지를 사용할 경우 기초 재료가 아니라 자갈이 측정될 수 있습니다.
- 권장 사항: 가장 큰 콘크리트 미립자의 다섯 배가 되는 측정 그리드를 사용합니다.
어떤 접착제가 적합할까요?
콘크리트는 수분이 콘크리트에 남아 있어도 기공을 채워 확실하게 접착시키는 강력한 접착제가 필요합니다. HBM이 생산하는 접착제 X60은 이러한 상황에서 그 성능이 입증되었습니다. 건조한 부분은 스트레인 게이지를 콘크리트에 직접 접착하는 것이 좋습니다. 수분이 남아 있는 경우에는 얇은 알루미늄 포일을 차단 층으로 먼저 붙이고 그 위에 스트레인 게이지를 설치하는 것이 좋습니다.
영점 관련 측정은 콘크리트 샘플이 완전히 건조된 상태이거나 측정 시 수분 함량이 일정하게 유지될 경우에만 가능합니다. 콘크리트는 수분 함량이 변할 경우 수축하거나 부풉니다. 따라서 일반적으로 영점 관련 측정은 보상용으로 사용할 동일한 무부하 대상이 없는 경우에 비교적 짧은 시간 동안만 가능합니다. 강화 콘크리트에 설치할 때는 금속 설치 규칙이 적용됩니다. 스트레인 게이지를 적절하게 보호해야 합니다. 스트레인 게이지의 기계적 보호에 특히 주의를 기울여 콘크리트 타설 시 스트레인 게이지 설치물이 손상되지 않도록 해야 합니다.

측정 지점 준비 시 고려해야 할 점
X60 접착제를 사용할 수 있도록 콘크리트 접착 표면을 준비하며, 금속 설치의 경우에는 이보다 간단합니다. 콘크리트를 타설할 때 오일을 바른 주형을 사용할지, 건조한 주형을 사용할지를 결정해야 합니다. 전자의 경우 오일이 묻은 층을 숫돌로 제거해야 합니다. 용제를 이용해 오일을 제거하는 것은 좋지 않습니다. 왜냐하면 용해된 오일이 콘크리트 안으로 더 깊이 스미기 때문입니다. 건조한 주형을 사용할 경우에는 단단한 콘크리트가 드러날 때까지 콘크리트 레이턴스만 제거하면 됩니다. 이 경우 표면을 최대한 평평하게 연마하는 것도 좋습니다.
그리고 에어 펌프를 사용하거나 오일과 물이 섞이지 않은 압축 공기를 사용하여 연마 분진을 조심해서 날려 버립니다. X60 접착제로 기공 안쪽 끝까지 채워 완벽하게 막습니다. 접착 부분을 매끈하게 만듭니다. 레이어를 도포하지 마십시오. 약 30분 후에 얇은 알루미늄 포일을 차단 층으로 도포하거나, 특정 상황에서는 스트레인 게이지를 부착해도 됩니다.