스트레인 측정에 관한 용어 목록
| εs | 겉보기 변형률(Apparent strain) | 휘스톤(Wheatstone) 쿼터 브리지 회로에 개별적으로 연결된 스트레인 게이지는 온도가 변하면 출력 신호를 표시합니다. 이 신호를 "겉보기 변형율" 또는 "열출력"이라고 하며, 이는 시험 대상에 작용하는 기계적인 부하와는 관련이 없습니다. |
| B | B브리지 계수(B-Bridge factor) | 브리지 계수는 휘스톤 브리지 회로 하나에 사용되는 활성 스트레인 게이지의 개수를 나타내는 수치입니다. 인장 철근 및 압축 철근과 함께 푸아송비(Poisson's ratio)도 고려해야 합니다. 이 수치는 1~4로 나타냅니다. |
| k | K게이지율(k-Gauge factor) | 스트레인 게이지의 변형율 민감도 k는 저항의 상대적 변화 ΔR/R0와 측정할 변형율 ε 사이의 비례 인자입니다. ΔR/R0 =k⋅ε. 이 변형율 민감도는 무차원수를 낳으며 게이지율이라고 불립니다. 이 게이지율은 각 생산 배치별로 측정을 통해 결정되며 모든 스트레인 게이지 포장에 공차와 함께 전체 공칭값으로 명시되어 있습니다. 게이지율은 생산 배치 간에 몇 퍼밀의 차이를 보입니다. |
| V | 최대 허용 가능한 브리지 여기 전압(Maximum permissible effective bridge excitation voltage) | 스트레인 게이지는 전기 에너지를 열로 변환하는 저항기입니다. 스트레인 게이지가 가열되는 것을 막기 위해 과도하게 높지 않은 공급 전압을 선택하는 것이 중요합니다. 스트레인 게이지 카탈로그에 명시되어 있는 여기 전압은 항상 전체 휘스톤 브리지에 적용됩니다. 개별 스트레인 게이지에는 이 전압의 절반만 적용될 수 있습니다. 명시된 최대값은 열 전도성이 우수한 재료(예: 두께가 충분한 강철)에 설치할 때만 허용됩니다. 플라스틱 소재나 열 전도성이 나쁜 비슷한 소재들에 스트레인 게이지 측정을 할 때는 여기 전압을 낮춰야 하거나 스위치 켜짐 시간(임펄스 작동)이 필요합니다. |
| σ | 잔류응력 | 잔류” 또는 “고유” 응력은 예를 들어 강철의 경화 시 열처리되는 부위의 균일하지 않은 용량 변화, 기계 공정을 통한 용접 또는 단조 부위가 있는 주조 또는 사출성형 금속 또는 플라스틱 물체의 균일하지 않은 냉각, 또는 더 큰 물체의 경우 단순히 그 자체의 무게로 인해 재료 내부에서 일어나는 힘의 영향으로 발생할 수 있습니다. 잔류 응력은 하중 응력과 유사한 방식으로 재료에 영향을 미칩니다. |
| ε | 스트레인(변형) | 변형은 재료의 최초 길이를 기준으로 그 재료의 상대적인 길이 변화를 나타내는 차원 값입니다. |
| σ | 스트레스(응력) | 기계적 응력은 힘 F와 응력을 받는 재료의 단면적 A의 비율로 나타냅니다(σ=F/A). |
| ν | 푸아송비(Poisson's ratio) | 푸아송비는 가로 변형 εt와 세로 변형 εl의 비율로 정의됩니다. 예를 들어, 알루미늄 합금은 ν = 0.33입니다. |
| 게이지율의 온도 계수 | 명시되어 있는 게이지율은 실온에서의 값입니다. 게이지율은 온도에 따라 변하지만 근사값이 우수할 경우 이 상관관계는 선형을 나타냅니다. 콘스탄탄 측정 그리드의 경우 게이지율이 온도에 비례하고, 크롬-니켈 측정 그리드의 경우 게이지율이 온도에 반비례합니다. 게이지율의 온도 계수와 그 공차는 스트레인 게이지 포장에 명시되어 있습니다. | |
| 횡감도(Transverse sensitivity) | 횡감도는 측정 그리드 방향에 대해 가로 방향으로 놓았을 때 스트레인 게이지의 감도와 측정 그리드 방향으로 놓았을 때 감도의 비율입니다. 횡감도는 스트레인 게이지 포장에 명시되어 있습니다. |