3D 측정: 다축 센서로 어떤 측정을 할 수 있을까요?
계측 작업을 하다 보면 힘과 토크를 복수의 벡터 축에 따라 함께 측정해야 하는 경우가 있습니다. 이럴 때 필요한 것이 "다축 센서(Multi-axis sensors)" 입니다. 여러 가지의 센서를 각각 설치하는 것에 비해 다축 센서를 사용할 경우 설치 공간과 설치 작업 효율을 크게 향상시킬 수 있습니다. 다축 센서를 선택할 때에는 "Cross Talk"의 영향을 고려하는 것이 매우 중요합니다.
6축 센서(Six-component sensor)라고도 불리우는 다축 센서는 최대 세 축 또는 좌표(Fx, Fy, Fz)상의 여러 힘과 토크 값을 동시에 측정할 수 있습니다.
다양한 어플리케이션에 적용 가능
이처럼 한 대의 다축 센서로 3 축에 걸리는 힘과 토크를 계측할 수 있기 때문에 x,y,z 벡터 형태로 된 다차원 하중의 측정이 요구되는 어플리케이션에 최적입니다. 일반적인 적용 분야로는 로봇이나 기계(예: 항공기 조립 및 터널 굴진기)에서의 하중 테스트 및 각종 테스트 벤치(예: 타이어 시험기와 평형기 등), 그리고 해상 구조테스트 등에 많이 사용됩니다.


Crosstalk 최소화
Crosstalk은 여러 하중 측정 시 한 축에는 부하가 있고 반대쪽 축에는 부하가 없을 때 발생하여 측정 정확도를 떨어트리는 간섭 현상을 말합니다. 하지만 HBM의 PMX 혹은 QuantumX 데이터 수집 장치를 사용 시, 내재된 자동 보상 매트릭스(Matrix Compensation) 기능을 사용하여 Crosstalk 현상을 3-5배 가량 최소화 할 수 있습니다. HBM의 다축센서는 보상 매트릭스를 기반하여 Crosstalk 을 최소화 하기 위한 기술이 함축되어 있습니다. 다축센서 선택 시 그 센서 제조업체가 Crosstalk 문제를 제대로 관리하는지를 꼭 확인해야 합니다.