옵티컬 스트레인 측정 용어 옵티컬 스트레인 측정 용어 | HBM

옵티컬 센서를 이용한 변형율 측정에 관한 용어 목록

λ파장

파장은 광섬유 브래그 격자(Fiber Bragg Grating) 센서에서 측정된 최대 파장입니다. 일반적으로 나노미터(nm)로 표시됩니다.

λ0기준 파장 (Reference wavelength)

기준 파장은 기준 조건(변형 없음, 기준 온도 등)에서 광섬유 브래그 격자(Fiber Bragg Grating) 센서로 측정된 최대 파장입니다. 일반적으로 나노미터(nm)로 표시됩니다.

Δλ파장 변동

파장 변동(일반적으로 이동 또는 변화라고도 함)은 파장과 기준 파장(기준값)의 차이입니다. Δλ= λ- λ0. 일반적으로 나노미터(nm)로 표시됩니다.

kk-펙터 (k-factor)광학 스트레인 게이지의 게이지율 k(k-인자라고도 함)는 브래그 파장(Bragg wavelength)(Δλ/λ0)과 변형율 변화량 Δε의 비율적 변화입니다. k-인자는 다음과 같이 측정됩니다. Δλ/λ0 = k.Δε. 이 값은 무차원수이며 특성에 맞게 사용된 광섬유와 센서의 캡슐화에 따라 결정됩니다. HBM 변형율 광학 센서의 경우, 각 센서와 함께 개별적으로 제공되는 데이터 시트와 보정 시트에 k-인자가 명시되어 있습니다.
ε스트레인

스트레인은 재료의 최초 길이를 기준으로 그 재료의 상대적인 길이 변화를 나타내는 차원값입니다. 보통은 아주 작은 값이어서 µm/m, ppm, 또는 10-6으로 표시됩니다.

S감도

변형율 광학 센서의 감도는 측정된 변형과 브래그 파장(Bragg wavelength) 사이의 직접 비율, 즉 Δε/Δλ= S입니다. 일반적으로 나노미터당 미세 변형의 값으로 표시되며[(µm/m)/nm)], 최초 기본 파장, 즉 S=1/(k. λ0)에 따라 결정되므로 센서마다 다릅니다.

 TCS온도 교차 감도

온도 교차 감도는 온도의 변화에 따라 발생하는 센서 측정 편차입니다. 온도에 1ºC(또는 1ºK)의 변화가 존재할 경우 이는 잘못 측정된 변형율입니다. 이 값은 (µm/m)/ºC[또는 (µm/m)/ºK]로 표시되며 변형율 광학 센서에 작용하는 온도의 영향을 상쇄하는 데 사용될 수 있습니다(표본의 열 팽창에 대한 상쇄는 고려하지 않음).

σ응력(Stress)

기계적 응력은 힘 F와 응력을 받는 재료의 단면적 A의 비율로 표현됩니다(σ=F/A). 보통 KPa로 나타냅니다.

E탄성계수

탄성계수 또는 영의 계수(Young’s modulus)는 선형 탄성체에서 응력과 변형율의 비율입니다. 이 값은 훅의 법칙(Hooke’s Law)(σ=E.ε)으로 구합니다. 변형율(µm/m(10-6))과 응력(KPa(103 Pa))의 상관관계를 나타내기 위해 탄성계수는 보통 GPa(109 Pa)로 나타냅니다.

v푸아송비(Poisson's ratio)

푸아송비는 가로 변형 εt와 세로 변형 εl의 비율로 정의됩니다. 예를 들어, 알루미늄 합금은 ν = 0.33입니다.