정확한 온도 측정: 데이터 수집 시스템과 센서 기술에 대한 요구사항
측정 기술 분야에서 가장 많이 측정되는 것은 온도입니다. 그리고 이때 사용할 수 있는 센서와 방법도 다양합니다. 온도 측정에 가장 많이 사용되는 방법은 열전대 사용입니다. 이 논문에는 이 주제에 관한 개요를 담았습니다.
온도는 전 세계에서 가장 많이 측정됩니다. 온도 변화의 정확한 기록은 모든 시스템 종류의 동적 작동과 구조 측정 모두에서 매우 중요합니다.
열변화는 수많은 요인에 의해 일어납니다. 여기에는 환경 영향(열기, 냉기), 센서 가열, 연소 또는 폭발 과정, 유량, 마찰이나 전류를 야기하는 기계식 이동 시스템 부품이 포함됩니다.
온도 변화도 전류, 변형, 유량 또는 압력 같은 다른 물리적 수량에 영향을 줍니다. 이러한 열 종속성을 고려하여 실행 시간에 이를 보상해야 합니다. 이 경우, 정밀 온도 수집은 온도 변동에 의한 측정 관련 불확도를 낮추는 데 매우 중요한 역할을 합니다.
테스트 또는 모델 테스트 설정 시 수집되는 온도 프로파일을 사용하여 시스템을 분석하고 최적화할 수 있습니다. 이것은 회로 냉각 및 가열, 재료 설계 또는 전기 전도용 와이어 크기 결정에 도움이 될 수 있습니다.