분석과 기타 빅데이터 기법이 IIOT의 ‘두뇌’라면 센서 시스템은 지속적으로 정보를 수집하고 데이터를 처리 센터로 흘려보내는 신경계라고 할 수 있습니다. 산업용 인터넷 시스템은 센서에 의존하여 지속적이고 정확한 정보로 압력, 온도, 체적, 방향 및 기타 매개변수를 측정합니다.
미래 산업 기술에서 자동화와 머신 러닝의 역할에 대한 관심이 컸습니다. 그러나 첨단 센서 기술 없이는 소프트웨어 발전만으로 역량을 높일 수 없습니다.
다음과 같은 산업용 센서 기술의 예를 생각해보십시오.
- 온도 - 온도 측정에 사용되는 센서는 여러 종류가 있습니다. 크게 접촉식과 비접촉식의 두 종류가 있습니다. 이 두 범주는 기계식 온도 센서, 전기식 온도 센서, 열전대, 저항 온도계, 실리콘 밴드 갭 센서로 나뉩니다. 이러한 센서는 온도에 민감한 시스템의 유지관리용으로 사용됩니다.
- 힘 – 스트레인 게이지 기술을 사용하여 힘을 정밀하고 빠르게 측정할 수 있습니다. 따라서 스트레인 게이지는 물체의 변형을 측정하고, 기계적 충격을 전기 저항 변화로 바꿉니다.
- 토크 – 스트레인 게이지는 토크도 측정할 수 있습니다. 대부분의 토크 미터는 회전 속도를 동시에 측정하여 기계력을 계산할 수 있습니다.