특별한 센서 기술
- 직간접적인 힘 측정
- 소형, 견고한 센서, 추적 가능 (ISO9001 / IAFT에 따름)
- TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)로 빠르게 센서 데이터 읽기
안정적인 접합 프로세스
HBK에서 특별히 개발한 센서 및 측정 앰프 시스템을 사용하여 리벳 팅, 클린 칭 또는 압입과 같은 접합 공정의 품질을 극대화해보시기 바랍니다.
접합 공정은 일반적으로 힘 변위 모니터링을 통해 평가됩니다. 즉, 적용된 공정 힘과 리벳이 공작물에서 이동하는 결과 변위가 공정 사양을 준수하는지 여부를 모니터링합니다. HBK 센서는이 모니터링 작업의 요구 사항에 매우 정확하게 적용할 수 있으므로 이를 위해 사용됩니다.
결합 공정 모니터링을 위한 측정 앰프 ClipX 또는 MP85A FASTpress를 사용한 후속 공정 모니터링은 두 개의 측정 수량 (예 : 힘 및 변위 또는 시간 또는 토크 대 회전 각도)을 지속적으로 수집하고 조정 가능한 공차를 통해 공정을 유연하게 평가합니다. 밴드 또는 허용 오차 창을 통해 즉시 OK 또는 NOT OK 평가를 받을 수 있습니다.




문의사항이 있으신가요? 연락주시면 신속하게 답신해드립니다.

공정 컨트롤러 및 제어 장치는 생산 요구 사항을 충족하기 위해 점점 더 많은 스마트 기능을 갖추고 있습니다. 이 백서는 DIN ISO 9001 표준에 따라 추적성을 보장하면서 현대 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 방법을 설명합니다.

IEF Werner는 광범위하고 정교한 자동화 구성 요소 및 시스템을 제공합니다. 이 회사는 aiPRESS 시리즈의 경우 HBK 기술을 기반으로 한 프레스를 개발하여 매우 얇은 금속 부품과 두껍고 거대한 부품을 플라스틱 변형을 통해 결합하여 단일 서브 어셈블리를 구성해, 고객이 투자 비용을 절약할 수 있도록 합니다.

Ricoh UK Products Ltd, Mechatronic Production Systems 및 HBM은 토너 카트리지 생산을 위한 일체형 보증 시스템을 개발했습니다. 카트리지의 캡이 올바르게 삽입되었는지 여부와 외부 캡이 교차 나사없이 올바르게 장착되었는지 여부를 감지합니다.

Promess는 조립 및 자동화 산업을 위한 서보 프레스 제조업체입니다. 통합된 힘 변위 모니터링 기능이 있는 범용 조립 모듈에 HBK 센서를 사용합니다. 스트레인 게이지 기반 및 압전 힘 트랜스듀서는 서로를 완벽하게 보완하고 정적 및 동적 힘을 모두 감지합니다.