변압기는 매우 다양한 용도로 사용되며 교류 기술의 필수적인 구성요소입니다. 전기에너지기술 분야에서는 각각 다른 전압값을 변환하는 데 적용됩니다. 변압기의 효율적인 에너지 전달을 보장하려면 높은 효율과 최적의 활용 방안이 마련되어야 합니다.
전력전자회로가 널리 사용되고 있음에도 불구하고 갈바닉 절연용 소규모 전원 공급에는 여전히 변압기가 필요합니다. 변압기는 측정 기술 분야에서는 측정량을 변환하는 데 사용됩니다. 변압기는 의도된 용도에 따라 각종 기준 및 요구사항을 반드시 충족시켜야 합니다. 기기에 사용될 적절한 코어 재료를 선정하고 코어 형상을 변화시킴으로써 이러한 요구사항에 부합하도록 필요한 수정 또는 변형을 실시할 수 있습니다. 각 변압기가 가지고 있는 개별 특성들은 간단한 등가 회로도를 통해 나타낼 수 있습니다. 이 회로도는 변압기가 제시된 용도에 얼마나 적합한지 여부와 제각각 다른 부하점에서 변압기의 거동을 평가하기 위해 작성됩니다. 본 논문에서는 먼저 변압기의 등가 회로도를 도출 및 설명합니다. 그리고 나서 등가 회로도와 변압기 코어의 철손을 산정하기 위해 필요한 각종 측정값 및 계산 방법들이 제시됩니다. 이러한 측정 및 계산은 당사에서 생산하는 HBM Gen3i 데이터 리코더를 이용하여 실시합니다. 또한 부록에는 필요한 계산식이 모두 포함되어 있으며 각 계산식은 퍼셉션(Perception)으로 불러오기(import)할 수 있습니다.