토크 측정의 중요성

토크는 기계 제조 산업에서 매우 중요한 역학 측정이지만 다른 부문에서도 중요합니다. 여러 산업에서 정밀한 토크 측정이 필요합니다. 다양한 테스트를 하는 테스트 벤치 사용자와 제조업체가 이에 해당합니다. 

최신형 엔진의 경우도 그 회전 속도를 높여 기계적 성능을 높이고, 효율성 측정을 포함해 다양한 영역에서 정확도를 개선해야 했습니다.  

다양한 응용 분야의 지속적인 발전과 함께 토크 측정도 계속 개발되고 있습니다. 특정 부문에서는 토크 샤프트의 최초 디자인 원리가 계속 사용되고 있지만 현재 HBM의 전체 변환기 범위에는 샤프트와 플랜지 디자인 토크 측정이 포함되어 있습니다. 

고정자에서 로터로의 전력 전달과 측정 신호의 전송에 관여하는 비접촉식 토크 변환기를 포함해 토크 변환기 디자인에서 많은 발전이 이루어졌습니다.

보다 더 정확한 토크센서

토크는 8000min–1에서 공칭 토크가 50kN m이고 기계적 출력이 40MW 이상인 가스 터빈이나 20,000min–1 이상의 속도에서 공칭 토크가 최대 2kN·m 범위인 포뮬러 1 테스트 벤치 등 다양한 응용 분야에서 중요한 측정치입니다. 토크는 약병의 스크류 캡을 포함해 거의 모든 것에서 중요한 측정치이며, 대부분의 제품에서 허용 오차가 필수입니다. 

자동차 산업에서는 소비자들이 연료 소비가 더 적고, 운전 안전성이 더 크고, 신뢰성이 더 오래 지속되며, 승차감이 더 좋은 차량을 요구하고 있습니다. 이러한 요구에다가 배출 감소에 대한 법적 요건이 훨씬 더 엄격해지면서 계측 및 시험 기법이 필요해졌습니다.  

현재 필요한 데이터는 정밀성과 재현성을 충족해야 하며, 토크는 연소 엔진과 변속기 개발에서 특히 중요한 측정치 중 하나입니다. 이것은 전기차 시험 증가에도 영향을 주고 있습니다. 이 경우 회전 속도와 함께 기계력도 계산할 수 있습니다.  

이전의 엔진 테스트 벤치에서는 측정 기능이 있는 제동 장치를 사용하여 측정하는 것만으로 충분했지만 지금은 회전하는 토크 변환기를 사용하는 인라인 토크 측정이 보편화되었습니다. 

프로세스가 동적이고, 장치 사이의 상호작용이 최적화의 중요한 고려 사항이 되면서 회전하는 토크 변환기 사용이 더욱 보편화되고 있습니다.

HBM의 토크센서

HBM은 전 세계 토크 센서 시장을 선두하는 업체입니다. 지난 68년의 측정 겸험을 바탕으로 스트레인게이지, 각종 센서 (토크, 힘, 압력, 변위 등), 앰프, 데이터수집장치, 그리고 소프트웨어까지 전체적인 측정 체인을 제공합니다. 1977년에 측정량 힘의 DKD 교정 기관 인가를 받으면서, DKD(독일 교정 서비스) 승인을 받은 최초의 교정 기관이 되었습니다. HBM은 1990년 7월 13일에 측정량 토크 인증을 받으면서 독일에서 오랫동안 유일한 토크 교정 기관의 자리를 영위했습니다. 

 현재 HBM은 DKD에서 2N·m에서 400kN·m 사이의 광범위한 교정 단계를 제공하고 있습니다. HBM 장비는 지구 중력장 내 질량 작용으로 직접 힘이 발생하는 질량 레버 시스템 덕분에 정확도 수준이 매우 높습니다. 그리고 HBM 교정 기관에는 참조 변환기를 사용하는 교정 기기도 있습니다. 그리고 1986년에 HBM은 독일 기업 중에서 최초로 ISO 9001에 따른 인증을 받았으며, 이어 1996년에는 ISO 14001에 다른 인증을 받았습니다. 자세한 사항은 당사에 문의하시기 바랍니다.