전기적 스트레인 게이지는 스트레인 측정을 시작하기 전에 모든 결선 및 배선 작업이 완료되어야 합니다.스트레인 게이지와 와이어 사이의 연결은 일반적으로 납땜에 의해 수행됩니다. 해당 연결선을 사용하여 스트레인 게이지를 올바르게 납땜하는 것은 온도, 올바른 장비 및 물론 경험과 프로세스 매개 변수의 정확한 설정을 요구하는 프로세스입니다. 납땜 연결이 잘못되면 연결이 끊어져 측정 신호가 제로 점 드리프트되거나 잘못된 측정 값을 얻게 됩니다.
무연 납을 이용한 스트레인 게이지 납땜(Soldering)
스트레인 게이지 납땜에 사용되는 솔더링 팁
스트레인 게이지 납땜에 사용될수 없는 솔더링 팁
무연 솔더링을 통해 높은 신뢰성을 보장하는 방법
- 전기 스트레인 게이지로 와이어를 납땜 할 때 고려해야 할 여러가지 사항 중 하나는 솔더링 팁의 형상입니다. 적절한 열 용량을 위해 좁거나 스파이크 모양의 팁 보다는 둥글거나 넓은 팁을 사용하십시오.
- 정확한 납땜 처리를 보장하기 위해 제시된 온더 범위 안에서 솔더링 팁을 사용해야 합니다.
- 납땜 인두의 온도가 상한을 초과하면 솔더링 연결 부위가 약화 될 수 있으며 스트레인 게이지 솔더 단자를 분리하여 부품의 접착력을 감소시킬 수 있습니다. 반대로 온도가 너무 낮 으면 솔더가 제대로 젖지 않을 수 있습니다. 따라서 납땜 시간이 길어 지므로 스트레인 게이지 솔더링 단자가 손상되고 테스트 장비의 효율성이 떨어질 수 있습니다. 또한 온도는 납땜 인 철 자체의 유지 보수에서 중요한 요소입니다. 장시간 사용하면 납땜 팁의 산화가 가속 될 수 있으므로 일시 중지 중에 온도를 낮추거나 계기를 완전히 끄는 것이 좋습니다. 이상적으로, 납땜 시간은 가능한 한 짧아야하며, 표면 산화를 방지하기 위해 납땜 팁을 사용 사이에 다시 주석 처리해야합니다.
HBM의 스트레인 게이지 솔루션
지난 65년간 HBM은 전 세계 많은 고객사들에게 스트레인 게이지 어플리케이션에 대한 서비스를 제공하고 있습니다. 정확한 측정 결과와 뛰어난 신뢰도를 기반으로 테스트벤치 및 액세서리 부품을 개발 및 공급하고 있으며 고객의 니즈에 맞는 적합한 솔루션을 제공합니다.
스트레인 게이지에 대해 더욱 궁금한 점이 있으시다면 언제든지 HBM 한국 지사에 문의 바랍니다.