EVIDAS 데이터 수집 소프트웨어 이용 방법

HBM의 EVIDAS 데이터 수집 소프트웨어의  튜토리얼, 백서, 동영상 그리고 웹 세미나 에 대해 소개합니다.


튜토리얼

첫 측정

 

본 튜토리얼은 측정을 위한 EVIDAS DAQ 소프트웨어의 사용법을 설명합니다.

측정에서의 트리거(Triggered) 기능 사용법

 

본 튜토리얼에서는 트리거 기능을 설정하여 측정하는 방법에 대해 설명합니다.

이전 기록 검토

 

본 영상은 검토 데이터 및 라이브 데이터를 동시에 시각화하는 방법을 설명합니다.

마이크로소프트 파워 BI로 스트리밍하기

 

본 튜토리얼은 마이크로소프트 파워 BI로 스트리밍하기 위한 EVIDAS의 설정 방법을 설명합니다. 자세한 내용은 본 TechNote를 참조해 주시기 바랍니다.

보쉬의 넥시드 생산 성능 관리자로 스트리밍하기

 

본 튜토리얼은 넥시드 생산 성능 모니터로 스트리밍하기 위한 EVIDAS의 설정 방법을 설명합니다. 자세한 내용은 TechNote 를 참조해 주시기 바랍니다.

InfluxDB로 스트리밍하기

 

본 튜토리얼은 InfluxDB Power BI로 스트리밍하기 위한 EVIDAS의 설정 방법을 설명합니다. 자세한 내용은 이 TechNote를 참조해 주시기 바랍니다.

백서

미래 측정 기술 분야에서 클라우드는 어떤 잠재력을 가지고 있는가?

Sensor. Amplifier. Software. This is the “traditional” measurement chain, as used for decades in testing and inspection projects, and production and infrastructure monitoring. However, this measurement chain is now changing because of cloud technology. What advantages does cloud technology offer the user? Where can we expect the greatest leaps ahead in terms of efficiency and innovation? And moreover, what are the risks of using this new technology?

EVIDAS Essential의 장점

 

신속한 결과

  • 편리하고 신속한 채널 설정:
    • 차트 기반 (Excel®만큼 빠른 속도)
    • TEDS (플러그 & 플레이)
    • 센서 데이터베이스 (시스템 설정)
  • HBM DAQ 시스템 을 이용한 데이터 수집
  • 보편적인 포멧으로 데이터 저장 가능
 

시각화 및 실시간 분석

  • 실시간 측정 데이터 시각화(y(t), 수치 표시, 표)

  • 이전 기록을 이용한(또는 측정 중) 데이터 시각화

  • 수학적 함수를 이용한 실시간 데이터 분석

  • 통계
 

뛰어난 사용성

  • 사용자 액션에 대한 피드백 시각화

  • 개별 채널 설정 다이얼로그

 

클라우드 인터페이스

  • 5GB의 공간을 가진 HBM 클라우드 스토리지 포함

  • 전 세계 어디에서나 데이터 접속 가능

  • 데이터 공유 가능


Webinars

HBM의 웹 세미나는 고객 여러분의 지식을 확장할 수 있는 완벽한 도구입니다. 30분만 투자하시면 됩니다. EVIDAS DAQ 소프트웨어 에 대한 웹 세미나를 듣기 원하시면 이 곳을 클릭하세요. 회원가입 및 로그인 후 모든 웹 세미나를 무료로 시청하실 수 있습니다.


1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요