테스트 및 제어 소프트웨어도 마찬가지입니다. 테스트 현장에서 측정한 수량을 적절한 소프트웨어로 저장하고 분석해야 합니다. 데이터 용량이 많기 때문에 이 소프트웨어는 PC 기반이며, 이더넷 인터페이스를 통해 측정 컴퓨터로 전송됩니다. 그 다음 단계에서는 평가 소프트웨어의 부분과 방법이 점차 생산 환경에서 제어 기술 요소와 함께 재사용될 것입니다. 그리고 생산 환경의 메카트로닉 시스템은 모든 구성 요소들이 오류 없이 원활하게 상호작용할 수 있도록 높은 수준의 실시간 동작이 필요합니다.
HBM은 개발 및 생산에 필요한 센서 및 측정 수집 개념을 광범위하게 제공합니다. 적절한 센서를 제공하는 최신 측정 전자장치는 생산용 측정망에서 핵심적인 역할을 담당합니다.
기존 시스템으로는 고도로 동적인 최신 생산 라인의 요구사항과 데이터 양을 감당하지 못하는 경우가 많습니다. 이런 유형의 측정 시스템을 성공적으로 사용하기 위한 중요한 기준에는 실시간 데이터 전송과 높은 메모리 용량이 포함됩니다. 다양한 그룹의 직원과 운전자를 위해 측정 데이터를 단순하게 매개변수화하고 시각화하는 것도 중요합니다.