Hartpury College 연구팀은 목줄 또는 가슴줄을 이용하여 개를 운동시키는 경우 개의 보행에 현저한 차이가 생기는지 여부를 파악하고, 견주와 개가 잡아당길 때 리드줄에 인가되는 힘의 정도를 분석하기 위한 연구를 실시하기 위하여, HBM에서 U9C 로드셀 제품을 이용하여 개의 통제 수단이 위치한 부위에 작용하는 힘의 크기와 관련된 데이터를 수집하였습니다
컴팩트하고 비용 효율적인 U9C 시리즈 제품은 이와 같은 실험에서 반드시 고려해야 하는 사항인 공간 제약이 있는 경우 인장력 및 압축력을 측정할 수 있습니다. 본 제품은 기본 주파수가 높기 때문에 동적 및 정적 측정 작업을 수행할 수 있고 신속한 측정을 실시해야 하는 경우에 적합합니다. U9C 제품은 스테인리스강 소재로 만들어져 용접 처리된 디자인을 갖추고 있어 매우 견고한 센서이며, 위에 언급한 까다로운 환경에서 사용하기에 안성맞춤인 제품입니다.
Hartpury College 연구진은 스트레인 게이지 를 개의 가슴줄 및 목줄에 부착함으로써 개와 견주에게 알맞은 이상적인 측정값을 획득하는 데 성공하였습니다. 견고함을 향상시키기 위하여 목줄 또는 가슴줄의 D링에 게이지를 고정할 수 있도록 1미터 길이의 플리스에 트랜스듀서를 꿰매어 넣었습니다. 그리고 나서 게이지를 4개 포트를 갖추고 USB로 노트북에 연결된 익스프레스 데이터수집(DAQ) 시스템에 연결하였습니다.
또한 HBM에서 제공한 분석용 소프트웨어 를 이용하여 견주와 개를 대상으로 한 실험을 실시하고, 그 실험을 통하여 얻은 데이터를 수치(Hz) 또는 그래프 형태로 확인할 수 있었습니다. 까다로운 환경에 적합한 Catman 데이터 수집 소프트웨어를 이용하면 측정 및 결과 보고 과정에서 데이터 시각화, 분석, 저장을 수행할 수 있고, 원데이터를 스프레드시트로 이동시켜 SPSS 통계분석 소프트웨어를 이용하여 분석할 수 있습니다.
견주는 목줄에 스트레인 게이지와 리드줄을 부착한 채 자신의 개와 함께 걷거나 뛰었고, 이 과정은 개에게 목줄 대신 가슴줄을 착용시켜 반복 실시되었습니다.