전력 분석기는 전기 시스템 내에서 전력 흐름(w)을 측정하기 위해 사용됩니다. 전력 흐름은 전원과 싱크(sink) 간의 전기적 전달 속도를 나타내므로 전력을 초당 전기 에너지(J/s)로 표현합니다. 전력 흐름 측정은 표준 전력 분석기로 상당히 쉽게 실행될 수 있지만 중요하고도 기본적인 과정입니다. 고급 시스템은 전기 신호를 수집하며 추가 복잡한 분석을 위해 통합적으로 계산합니다.
전력 분석기는 무엇입니까?
전력 분석기의 작동 원리
전력 분석기는 AC 회로 측정을 확실하게 고려하면서 교류 (AC) 또는 직류 (DC) 시스템 내의 에너지 흐름을 측정하기 위해 사용할 수 있습니다.
전기 신호의 트루 RMS(True RMS) 기간을 설정할 때는 측정 장비를 통해 실행하는 후속 계산이 중요합니다. 이러한 계산은 AC 측정으로 인하여 복합해지는데, 이는 일반적으로 제곱 평균 제곱근을 동등 DC 값으로 표현하는 과정을 수반하기 때문입니다. AC 파형의 트루 RMS(True RMS)를 정확하게 결정하려면, AC 주파수 주기 전체에서 평균을 계산해야 합니다. 이것은 회로의 기본 주파수로 정의됩니다. 전력 분석기는 전력 변환 중에 안정적인 RMS 기간 설정이 가능하도록 주파수 주기를 디지털 방식으로 감지할 수 있습니다.
또한, 전력 분석기는 시스템의 전압과 전류를 함께 감지해야 합니다. 일반적인 시스템은 전압 분배기를 사용하여 개별 전압을 직접 획득하지만 전류를 측정하려면 변압기가 필요합니다. 이는 전류를 운반하는 와이어의 전기장을 측정하는 코일 또는 플럭스 게이트(flux gate) 전류 변환기로 구성될 수 있습니다.
전력 분석기가 이러한 각 값을 결정하면, 전력 계산은 간단한 계산을 통해 이루어집니다.
고급 전력 분석
앞서 언급한 것처럼, 혁신적인 전력 분석기는 전력 측정 이상의 능력을 제공합니다. 테스트 벤치와 제조 애플리케이션에 중요한 요소인 토크와 속도 등 다양한 기계적 에너지 값을 측정할 때, 혁신적인 전력 분석기가 필요합니다. 혁신적인 전력 분석기는 전기기계 시스템의 성능과 효율성을 종합적으로 검토하는 데 필요한 신뢰적인 데이터를 제공합니다. 고급 전력 분석기를 사용하여 실행하는 추가적인 계산과 분석 방법은 다음과 같습니다.
- 효율성 매핑
- 고속 푸리에 변환(FFT)과 고조파 분석
- 기본 전력과 RM(제곱평균제곱근) 값
- 극선도(polar diagram)와 대칭적 구성요소
- 공간 벡터와 DQ 전류
HBM의 전력 분석기
HBM은 산업 시설용 전기, 기계식 측정 기기를 전세계적으로 제조하고 공급하는 선두업체입니다. HBM은 최대 6개 토크 채널을 사용하여 최대 51전력의 전기 드라이브에 대한 지속적인 측정이 가능하도록 동급 최고의 토크 변환기를 장착한 다양한 전력 분석기를 제공합니다.