스트레인 게이지를 효율적으로 설치하는 방법
“설치 시간을 단축하기 위해 미리 배선이 완료된 스트레인 게이지를 사용합니다.”
"센서를 이용해 최선의 결과값을 얻기 위해서는 부착면을 깨끗하게 만드는 것이 중요함을 명심해야 합니다. 표면과 센서 사이에 이물질이 존재하면 측정 결과에 영향을 미칠 수 있습니다."
스트레인 게이지 설치 상태 확인
접착제 경화가 완료되면 스트레인 게이지가 올바르게 설치되었는지 확인하는 것이 중요합니다.
스트레인 게이지가 평평한 표면 위에 설치되었는지 육안으로 확인 후 전류계를 이용하여 스트레인 게이지의 절연저항 및 부피저항을 확인합니다.
"센서를 이용해 정확한 측정값을 얻으려면 스트레인 게이지가 올바르게 부착 되었는지 확인해야합니다."
스트레인 게이지 설치를 위한 변형 교정
스트레인 게이지 설치를 위한 변형 교정(Strain Relief)을 구현하는 방법에 대해 설명합니다. 설치 케이블을 기계적으로 보호함으로써 스트레인 게이지를 외부 영향으로부터 보호할 수 있습니다.
X60 은 변형 교정 장치 설치 시 사용되는 우수한 접착제입니다.
쿼터 브릿지 스트레인 게이지 설치
본 영상에서는 배선된(pre-wired) 스트레인 게이지를 쿼터 브릿지 형태로 MX1615B/MX1616B DAQ 모듈에 쉽게 연결하는 방법에 대해 설명합니다.
이 공정에서는 케이블 납땜이 필요하지 않습니다.
스트레인 게이지는 매개변수화(Parameterized) 되어 있습니다. 또한 내구성 시험에 흔히 적용되는 피크 밸리(Peak-valley) 및 레인플로우(Rainflow) 분석을 실시하는 방법에 대해 설명합니다.
LB11 원통형 스트레인 게이지 설치 방법
HBM에서는 다양한 용도로 쓰이는 다양한 종류의 스트레인 게이지를 생산 및 판매하고 있습니다.
그중 하나는 축력 측정용 나사에 쓰이기에 적합한 원통형 전기 포일 스트레인 게이지인 LB11 스트레인 게이지입니다.
본 영상은 LB11 원통형 스트레인 게이지를 측정 나사와 결합하는 방법 및 브릿지 앰프를 이용하여 준비된 커넥터를 나사에 연결하는 방법에 대해 설명합니다.
스트레인 게이지 측정에 대한 추가 설명
- 당사는 이러한 영상을 통해 고객이 스트레인 게이지를 올바르게 설치하여 최선의 측정 결과를 얻을 수 있도록 도움을 드리고자 합니다. 문의 사항이 있으시면 언제든지 당사에 문의해 주십시오.
- HBM의 YouTube 채널 을 방문하시면 더 많은 튜토리얼 영상을 보실 수 있습니다.

Stay Up-To-Date with our Strain Gauge Newsletter
- 4 exclusive editions per year
- Latest white papers and tutorial videos
- Best practice examples