고객 피드백
“우리의 혁신적인 풍력 시스템은 청정 에너지 혁명을 촉진합니다. 이를 위해서는 새로운 지평을 여는 파트너가 필요합니다. HBM 전문가는 테스트를 통해 최적의 결과를 얻을 수 있습니다. 그들은 전세계에 곳곳에 있기 때문에 항상 어떤 프로젝트든 빠르게 도와주었습니다. "
– Martin Bode : 에어로다인(aerodyn engineering) 책임 연구원
열검증 : 안전한 측정 체인
열분석과 열내구성 시험은 부품, 파워트레인, 자동차 등 제품을 출시하기 전에 실시해야 할 개발 공정에서 매우 중요한 검증 단계입니다. 열검증의 경우 포장, 냉각, 가열 설비에만 영향을 미칠 뿐아니라, 제품의 전체 수명, 신뢰성, 환경적으로 안전한 운전 여부에도 영향을 미칩니다.
안전한 측정 체인과 운전은 열물성 분석에 필수적입니다. 여기서 특히 중요한 부품은, 에너지저장/BEV 배터리, 연료전지, 전자부품, 전기구동장치, 보조 구성요소, 각종 연결 케이블 등입니다. 열분석 수행 시 대개 전산유체역학(CFD) 시뮬레이션 모델을 이용합니다. 열검증과 시험은 극단적인 온도 환경이 조성되는 기후챔버와 성능시험 스탠드에서 실시합니다.
HBM에서는 전기·기계적 시험, 환경 시뮬레이션, 데이터 분석 등과 열검증을 결합한 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션을 이용하면 신뢰도가 높고 총체적인 결과를 얻을 수 있습니다. HBM은 완벽한 측정 체인과 데이터 분석 소프트웨어를 ‘원스톱 Shop’ 솔루션으로 제공합니다. HBM은 정확하고 믿을 수 있는 열 데이터를 얻고자 하는 고객의 요구를 이해하고, 상전이, 가열/냉각, 시험 부품의 치수 변화를 결정하는 데 필요한 모든 서비스를 제공합니다. 또한 시차열분석, 열기계분석, 동적(다이나믹)기계분석, 열유속분석에 필요한 모든 센서(광센서 또는 전기센서)를 함께 제공합니다.

전기기기와 장치의 전압이 점점 증가하면서, 측정 체인을 설정하기 전에 안전 관련 위험과 치명적인 피해 가능성을 반드시 고려해야 합니다.
열전대는 온도 측정에 널리 사용되며 다양한 이점을 제공합니다. 반응성이 뛰어나고 폭넓은 온도 범위에서 작동할 수 있습니다. 또한 정확도가 매우 높고, 소형으로 제조되어 경제적입니다. 안전한 비접지 상태에서 측정이 가능합니다.
단일한 광섬유에 여러 대의 열측정 장치를 통합하면, 안전성과 통합 유연성을 극대화할 수 있고, 전자기음을 100% 차단할 수 있습니다. 따라서 전기 파워트레인에 가장 적합한 솔루션입니다.

HBM의 QuantumX 데이터수집 시스템은 열·전기·기계 매개변수 측정에 필요한 모든 입력값을 제공하는 모듈 플랫폼입니다. 배터리관리시스템(BMS)과 통신도 가능합니다. 아래의 제품을 이용하여 각자 고유의 모듈 솔루션을 구축할 수 있습니다:

안전한 접촉형 열전대, 옵티컬 측정 체인, 전류 센서가 갖추어진 완벽한 측정 체인을 이용하면, 전기가 쓰이는 환경에서 지속적인 측정을 할 수 있습니다.

“우리의 혁신적인 풍력 시스템은 청정 에너지 혁명을 촉진합니다. 이를 위해서는 새로운 지평을 여는 파트너가 필요합니다. HBM 전문가는 테스트를 통해 최적의 결과를 얻을 수 있습니다. 그들은 전세계에 곳곳에 있기 때문에 항상 어떤 프로젝트든 빠르게 도와주었습니다. "
– Martin Bode : 에어로다인(aerodyn engineering) 책임 연구원

HBM 서비스지원팀은 시험·측정 업무에 관한 각종 문제 해결을 도와드립니다.
HBM은 고객의 어떠한 까다로운 문제라도 적극적으로 해결해 드립니다. 도움이 필요하시면 언제든지 연락주시기 바랍니다.
아래 폼을 작성하시거나 전화(031 786 0860), 이메일([email protected])으로 문의해주시기 바랍니다.