백서 안내

HBM은 맞춤형 트랜스듀서 제조업체를 위한 스트레인 게이지를 포함하여 하중, 힘, 압력, 무게 또는 토크를 측정해야 하는 독특하고 까다로운 요구 사항이 있는 다양한 OEM 애플리케이션을 위한 맞춤형 엔지니어링 솔루션을 제공합니다. HBM은 또한 고객이 제공한 부품을 통해 OEM 측정 서비스를 제공합니다. 이 백서에서는 초기 범위에서 성능 정의, 설계 및 구축 주기, 검증 및 검증에 이르기까지 맞춤형으로 설계된 센서 솔루션의 이면에 있는 프로세스를 설명합니다. 스트레인 게이지 기반 맞춤형 센서 설계의 기본 사항과 HBM 엔지니어가 고객에 적합한 고성능 센서를 만드는 방법을 설명합니다.

HBM은 측정, 테스트, 분석 및 맞춤형 센서 산업에서 60년 이상을 보유하고 있습니다. 이 회사는 자동차, 항공 우주, 농업, 중장비, 온/오프 하이웨이 차량, 토목 공학, 에너지, 공정 계량 및 의료와 같은 산업에 OEM 센서를 제공합니다.

OEM 프로세스를 위한 성공적인 프로젝트 트랙은 고객과 HBM이 제시할 수 있는 장애물을 포함하여 프로젝트 범위를 다루는 소개 웹 컨퍼런스를 갖는 첫 30일 이내에 시작됩니다. 그런 다음 HBM 엔지니어는 초기 개념 도면을 완성하고 FEA 분석을 수행하고 검토를 위해 사양을 고객에게 제출합니다. 개념 도면의 수정 또는 승인이 완료되고 프로토타입 및 생산에 대한 견적이 제출됩니다. 거기서부터 HBM의 매사추세츠 말보로에서 프로토타입이 제작됩니다. 프로토타입은 완전히 테스트되고 검증된 다음 자체 테스트 및 검증을 위해 고객에게 배송됩니다.

무료로 기사를 확인하세요

OEM Sensor White Paper

본 기사 전문을 확인하시려면 이메일 주소를 입력해주세요.