XCP: ASAM을 통한 표준화
자동화와 측정시스템협회ASAM은 개발공정체인의 표준화가 도구의 상호 연결을 자유롭게 하고 데이터가 원활하게 교류될 수 있도록 도울 것이라고 예상합니다. 이러한 도구들은 차량이나 구성품과 제어시스템을 개발하고 승인하는데 사용합니다.
XCP라는 용어는 ASAM표준CAN교정프로토콜(CCP)에 기반합니다. 2003년의 XCP초기 버전은 차량업계의 ECU개발, 교정과 시험을 위하여 설계하였습니다. 오늘날 ASAM MCD-1 XCP은 모든 측정과 교정 분야를 선두하고 있는 도구의 기준입니다. ECU의 메모리를 읽거나 편집하기 위해서는 ASAM MCD-1 XCP가 필요합니다. ECU와 도구 간의 데이터 교류는 ECU 알고리즘의 파라미터를 최적화하는 것을 통하여 조율할 수 있습니다.
ASAM 멤버인 HBM은 시장의 다양한 판매자와 소통하고 협력하여 고객이 자신의 목표를 달성할 수 있도록 최고의 유연성을 제공합니다.