비디오: 토크에서부터 전력 테스트까지– 토크 트랜스듀서의 활용 극대화
토크에서부터 전력 테스트에 이르는 광범위성 : 본 영상은 토크 센서와 eDrive 전력분석기 간의 결합을 통해 토크 센서에 대한 투자가 어떻게 극대화될 수 있는지를 자세히 보여줍니다.
전기 모터 테스트 시연에서는 드라이브와 브레이크 사이에 토크 트랜스듀서를 설치한 상태에서 테스트 장비를 사용합니다. 이 테스트 장비로 토크와 속도를 제어하고 다양한 출력 상태를 확인하면서 실제 적용 사례를 살펴볼 수 있습니다. eDrive 시스템의 장점을 눈으로 자세히 확인할 수 있도록, 전기 모터의 전기적, 기계적 출력을 도식화 하였습니다. 영상을 시청하시면서 소프트웨어를 확인해보십시오.
영상을 시청할 시간이 없으신가요? 대본을 읽어보십시오.
토크에서부터 전력 테스트에 이르는 광범위성: 이 동영상에서는 토크센서를 eDrive 의 HBM 전력 분석기와 페어링하여 HBM 토크센서의 활용법을 살펴볼 예정입니다.

하드웨어: 토크, 전력 분석기, Splitter 박스
전기 모터 테스트 시연을 위한 테스트 장비에서는 드라이브와 브레이크 사이에 설치된 토크 트랜스듀서를 활용합니다. 이 테스트 장치로 토크와 속도를 제어하고 다양한 출력 상태를 확인하면서 실제 적용 사례를 살펴볼 수 있습니다. 토크와 속도 센서의 출력은 eDrive 전력 분석기에 연결되어 전압, 전류 신호와 시간을 동기화합니다.
다른 채널을 추가하여 온도나 진동을 측정할 수 있습니다. 전력 분석기는 eDrive 소프트웨어 내에서 설정과 데이터 분석을 위해 PC 또는 태블릿에 연결할 수 있습니다. 또한, HBM의 API을 활용하면 소프트웨어 커맨드로 시스템 설정이 가능합니다. Splitter 박스는 토크와 속도 출력을 전력 분석기에 연결하고 자동화 시스템에 대한 신호를 반복적으로 보낼 수 있습니다.

The eDrive 소프트웨어
eDrive 시스템의 장점을 시각적으로 자세히 확인할 수 있도록, 전기 모터의 전기적, 기계적 출력을 소프트웨어에서 시각적으로 나타내 보았습니다.
eDrive 소프트웨어는 3상 영구 자석 모터에 대한 측정 데이터를 보여줍니다. HBM은 전류와 전압을 적색과 청색으로 각각 표시하며 T12HP의 토크와 속도 출력은 분홍색과 녹색으로 각각 표시합니다. eDrive 시스템은 토크 센서와 전기 신호의 전체 대역폭을 표시하고 기록할 수 있습니다. 이러한 신호를 시간별로 분류하여 나타내면 ‘측정된 파라미터’를 눈으로 손쉽게 확인할 수 있으므로 사용자는 신속하게 결정할 수 있습니다.

시스템 수준에서 모터에 대한 이해
불연속 부하 등의 사건이 발생하면 전기 시스템이 토크 변동에 어떻게 대응하는지 화면 중앙에서 자세히 확인할 수 있습니다. 이에 따라, 사용자는 모터를 시스템 레벨에서 이해할 수 있습니다. 전력 측정을 위해, 전기와 기계 데이터는 동일한 시간 기준으로 평균화됩니다. 이를 통해 신호 간 시간차가 발생하지 않아 정확도가 올라갑니다. eDrive system 시스템은 high timer counter channel을 사용하여 토크 센서의 주파수 출력을 직접 측정합니다. 주파수 신호는 화면 아랫부분에 표시됩니다.
eDrive는 화면 중앙에 표시된 짧은 시간에 전체 대역폭에 걸쳐 토크 센서 주파수를 평균화할 수 있습니다. 화면 하단에서, 정밀한 전력과 효율 측정이 가능하도록 토크 평균화 시간이 전기 신호와 동기화됩니다. 미처리 데이터를 기록하고 이를 고유한 기간에 대하여 평균화할 수 있는 능력에 힘입어 측정 정확도가 매우 높아지므로 측정 데이터의 신뢰성이 강화됩니다.
측정 체인 정확도 향상
그러므로, eDrive 시스템을 토크 센서와 결합하면 전체 측정 체인의 정확도가 높아질 뿐만 아니라 전기와 기계 신호를 전체 대역폭에 걸쳐 시간 기준으로 정렬할 수 있는 능력과 같은 테스트 역량이 더욱 강화될 수 있습니다. 결과적으로, 사용자는 e-모터 개발 시간을 단축할 수 있게 됩니다.
질문이 있으신가요? Mitchell Marks에게 문의해 보세요!
비즈니스 기획 매니저, Mitchell Marks는 HBM의 전기 기계 및 드라이브 트레인 테스트 분야의 많은 전문가 중 한 명입니다. Mitchell은 전기 공학 석사 학위를 소지하고 있으며 워크샵, 제품 또는 응용 분야와 관련된 모든 질문에 대답하기 위해 노력하고 있습니다.