Simond (Decathlon)은 HBK 트랜스듀서 힘을 활용하여 더욱 신뢰성 있고 안전한 등산 장비를 개발합니다.
대부분의 열정적인 등산가들은 몽블랑에 위치한 Simond 가 공급하는 첨단 등산 장비를 알고 있을 것입니다. 150년 전에 설립된 프랑스 기업 Simond는1950년 Maurice Herzog가 이끄는 팀이 8,000m 정상에 최초로 도달했던 안나푸르나를 비롯하여 등정이 불가능해 보였던 많은 고산 정복에서 중요한 역할을 했습니다. Simond의 장비는 Edmund Hillary와 Norgay Tensing이 ‘세계의 지붕’ (8,840 m)까지 올라갔던 1953년 에베레스트 등산에서도 사용하였습니다.
압력 측정
Simond는 혁신과 고품질을 추구하는 길을 고수합니다. 2008년, Simond는 Decathlon 브랜드와 결합하여 새로운 자원에 접근할 수 있게 됨에 따라 시장에서 점유율을 확대할 수 있었습니다. Simond는 자사의 고산 등산 활동에 특화된 브랜드로 변모했고 이를 토대로 시장에서 자리를 굳히기 위한 투자활동의 결실을 거두고 있습니다.
Chamonix에 건설된 새로운 사옥으로 최근 이전한 후, Simond는 ‘낙하 탑’을 활용하는 낙하 시험 기계에 크게 투자했습니다. 탑에서 낙하 시험이 실행되는 동안, 로프, 하니스, 등산 및 산악용 부대장비의 거동을 측정합니다. 이 기계는 HBK에서 공급한 힘 센서를 장착하고 있으며, 낙하 시험 동안 장비에 가해지는 압력을 측정합니다.
Décathlon 기계 시험 실험실의 현지 엔지니어 Antoine Lomberty는 “낙하 탑은 안전, 정확도, 효율성을 염두에 두고 사내에서 설계하였습니다. 현재까지, 외부 시험 장비, 특히 Chamonix Mont-Blanc의 ENSA(국립스키등산학교)에서 제공된 시험 장비를 사용하고 있습니다"라고 밝혔습니다.

두 가지 유형의 시험
기계를 사용하면 자유축과 유도축을 모두 활용하여 약 12m 높이에서 낙하 시험을 할 수 있습니다. 기계는 모든 안전 장치 뿐만 아니라 엑추에이터(전동 모터)와 센서를 포함하고 있습니다.
Antoine은 “이러한 요소들은 다양한 공급업체가 제공하기 때문에, 저희는 자체적인 데이터 획득과 처리 시스템 뿐만 아니라 조종을 위한 자체적인 제어 시스템도 개발했습니다”라고 덧붙였습니다.
“유도축은 주로 로프와 암벽(자연 환경에서 암벽을 따라 사다리, 로프, 다리와 징검다리 등으로 경로가 표시됨) 등반용 끈과 관련이 있습니다. 시험용 로프는 고정된 지점에서 한쪽에 매어져 있으며 이 고정된 지점 근처에 배치된 링을 통과합니다. 이 링에 힘 변환기를 배치합니다. 로프의 다른 쪽 끝단은 수 미터 높이에 위치한 움직이는 질량체에 부착되며 두 개의 제어된 전자석을 통해 제자리에 고정됩니다. 이 시험에서는 이동식 장비를 배치하고 질량체가 동선 끝부분에 도달 할 때 링에 가하는 힘을 측정하는 과정을 수반합니다. 물론, 낙하 높이와 낙하 에너지를 결정하는 것은 로프 길이입니다. 이동식 캐리지에 가하는 하중은 최대 120kg까지 조정할 수 있습니다. 이 과정은 로프가 끊어 질 때까지 자동으로 반복됩니다.”
자유축 시험은 인체 모형에 장착시킨 후에 자유 낙하 동작으로 하강하고 로프로 고정하는 하니스에 사용합니다. 경우, 힘 뿐만 아니라 변위는 고주파 레이저 거리 측정기로 측정합니다.
비슷한 프로젝트를 진행하고 계시다면, HBK의 컨설팅을 받아보시기 바랍니다. Get in touch with us!
ClipX 조절기와 결합된 스트레인 게이지 센서 2개
두 애플리케이션은 서로 비슷하고 계측학적 요구사항이 대략적으로 동일한 반면에 높은 기계적 강도를 구현하기 위해 강화한 센서가 필요합니다. Antoine Lomberty는 “그러나 한 가지 주목할 만한 차이점이 있습니다. 자유 낙하 테스트를 위한 트랜스듀서는 횡력의 영향을 받습니다. 그러한 횡력이 측정에 미치는 영향을 가능한 한 최소화하는 것이 중요합니다”라고 말하였습니다.
Antoine은 이러한 시험을 위한 적절한 트랜스듀서를 위해, 측정 전문가인 HBK에 문의했습니다. Antoine은 Lille에 소재한 Decathlon 시험 센터에서 근무하는 동안 HBK의 HBM 브랜드를 사용했기 때문에 공급업체를 이미 알고 있었습니다. 낙하 탑 개발을 결정하였을 때, Antoine은 이 분야에 대한 HBK의 전문지식을 충분히 신뢰했으며 현지 HBK 전문가인 Bernard Vindret에게 연락했습니다.
Bernard와 그의 팀은 스트레인 게이지 기술 적용으로 성능을 입증하였고 ClipX 아날로그 조절기와 연동되는 센서를 권장했는데, 이는 신호를 획득 체인에 의해 1kHz 주파수로 디지털화하는 과정을 거쳤습니다. 유도축 시험을 위해, 5Kn의 공칭 힘과 0.5mV/V 의 감도를 적용한, U93 트랜스듀서를 택하였습니다.횡력의 영향은 이러한 시험에서 결정적인 요소는 아니지만 0.5 % 미만이라는 수치는 일반적으로 횡력이 공칭 힘의 10%에 상응한다는 것을 고려해 볼 때 엔지니어에게는 흥미로운 사실이었습니다.
자유축 시험을 위해, Simond는 공칭 힘이 5kN(최대 범위는 2.5MN)이고 정확도 등급이 0.02 %인 U10M 모델을 선택했습니다. 계량적 성능 외에도, 횡력에 대한 민감도(또는 무감응)는 여기에서 필수적인 파라미터 입니다. 이는 0.01 % (공칭 힘의 10 %에 상응하는 횡력에 대한 수치)에 불과한데, U93의 경우에 비해 50 배 더 좋은 것입니다.
이러한 각각의 트랜스듀서에는 ClipX 컨디셔너를 장착하였습니다 (0.01 % 정확도).
Antoine은 “지금까지, ClipX 컨디셔너와 결합된 스트레인 게이지 센서 2개를 사용할 기회가 없었습니다. 그러나 구성을 위해 제공하는 통합 웹 인터페이스의 풍부함과 간결성을 알게 되어 매우 기뻤습니다. 사용 전에 소프트웨어 설치나 교육이 필요하지 않기 때문에 특히 실용적이고 사용하기 쉽습니다“라고 덧붙였습니다. 이제, Simonds의 제품 시험에 대한 유용성을 증명하기 위해 낙하탑을 몇 주 동안 사용할 것입니다.
Décathlon 브랜드의 요구 사항
Simond 브랜드를 위한 Decathlon의 ‘낙하 탑’ 투자는 신뢰성과 안전성을 최우선으로 강조하는 Simond의 접근법을 상징적으로 보여주는 좋은 사례입니다. 그러나 제품 시험에 대한 Simond 의 전념이 드러난 것은 이번이 처음이 아닙니다. 2006년부터 Simond 의 B'Twin 자전거는 평생 보증을 제공하고 있으며 Quechua 배낭(하이킹 스포츠)에 대해서는 10년 보증을 제공하고 있습니다.
Chamonix 에 대한 이러한 투자는 Décathlon 브랜드가 Simond를 중요하게 생각한다는 사실을 반영합니다. Simond는 Décathlon의 40여 개 자체 브랜드들 중 하나인데, 이 브랜드들은 Décathlon 매출의 약 80 %를 창출하고 있습니다. 이러한 브랜드들의 대부분은 무에서 유로 만들어진 반면, 회사 형태로 존재한 Simond는 예외입니다.
주목해야 할 점은 Décathlon은 육상 경기의 10개 종목을 의미하기 때문에 부적절한 명칭이라는 것입니다. 그러나 이 그룹은 1976년에 설립하였으며, 실제로 87 개 스포츠 종목을 위한 제품을 제공하고 있습니다.