힘 센서 또는 힘 센서는 한 가지 중요한 측면에서 로드 셀과 다릅니다. 로드 셀은 저울의 교정 전에 계량 스케일에 설치되지만 힘 센서는 생산 직후에 교정되며 그 결과는 첨부 문서에 기록됩니다.
따라서 힘 트랜스듀서에 대한 요구 사항은 사용시 공장에서 교정 중에 결정된 감도를 안정적으로 유지하는 것입니다. 이를 위해서는 센서를 올바르게 장착해야합니다. 측정 앰프를 올바르게 조정하는 것도 각 힘 센서의 시운전에서 매우 중요한 단계입니다. 조정이라고 하는이 단계는 힘 센서의 출력 신호를 측정 앰프 시스템 또는 소프트웨어에서 올바르게 해석하여 하루가 끝날 때 정확하게 측정된 값을 얻을 수 있도록 합니다.
힘 트랜스듀서의 특성 곡선
생산 중 캘리브레이션 측정 결과는 문서화되어 힘 트랜스듀서와 함께 제공됩니다.
HBM에서는이 문서를 "테스트 기록"이라고합니다. 테스트 기록은 소위 정격 출력 (기호 C)을 지정하고 단위 mV / V를 갖습니다.