건강한 꿀벌은 모든 양봉가의 기쁨이지만 벌집 안에서 모든 것이 잘 진행되고 있는지 어떻게 알 수 있습니까? 불필요하게 개입해야합니까? 벌꿀 수확에 문제가 있었습니까? 이러한 질문은 HoneyInstruments 연결 하이브 스케일로 답변됩니다. 벌통을 떠나는 벌의 수 또는 겨울 벌꿀 매장량의 정확한 추정치와 같이 해독하기 쉬운 정보의 완벽한 소스 인 벌통의 무게에 시간별 변화를 제공합니다.
로드셀, 윙윙 거리는 소리!
Challenge
HoneyInstruments는 매우 고립된 위치에 데이터를 제공 할 수있는 매우 정확한 스케일을 생성하고 에너지 자급 자족 및 신뢰성이 필요했습니다. 최종 제품은 매우 견고하고 사용하기 쉬우 며 비바람에 견디며 합리적인 예산 내에서 이루어져야 했습니다.
Solution
벌통의 무게를 정밀하게 평가하기 위해 PW10로드 셀은 프로젝트에 잘 맞는 특성으로 인해 빠르게 선택되었습니다. 20g의 정확도로 최대 300kg의 무게를 측정 할 수 있으며 전력 소모가 적으며 전적으로 신뢰할 수있는 것으로 알려져 있습니다.
Results
디지털화되면 벌통의 무게 변화 신호가 전송되어야 하며, 시간별 무게 및 온도 정보는 많은 양의 데이터를 나타내지 않습니다. 계량 결과는 떼의 진화와 이러한 이벤트의 정상적인 과정을 매일 확인합니다.
매우 정확한 스케일의 측면
HoneyInstruments의 이사 인 Thierry De Vreese가 2015년에 연결된 하이브 척도의 첫 번째 요소를 종이에 적었을 때, 그는 매우 정확한 척도를 만들고 때로는 매우 고립된 위치에서도 데이터를 제공 할 수 있는 매우 정확한 척도를 생성해야했습니다. 에너지 자급 자족하고 절대적으로 신뢰할 수 있습니다. 또한 최종 제품은 매우 견고하고 사용하기 쉬우며 비바람에 견디며 합리적인 예산 내에서 이루어져야했습니다. 커넥티드 스케일은 일반적으로 150 개가 넘는 벌집을 사용하는 전문가를 대상으로하며, 대개는 초인간적입니다. 벌통은 개화시기와 특정 꿀을 생산하기 위해 꽃의 종류에 따라 다른 지역으로 운반됩니다.
벌통의 무게를 정밀하게 평가하기 위해 PW10 로드셀은 프로젝트에 잘 맞는 특성으로 인해 빠르게 확실한 선택이되었습니다. 20g의 정확도로 최대 300kg의 무게를 측정 할 수 있으며 전력 소모가 적으며 전적으로 신뢰할 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 로드셀은 실외에서 작동하며 벌통에 노출될 수있는 혹독한 겨울과 더운 여름을 쉽게 견딜 수 있습니다. 20g의 정확도로 약 200마리의 꿀벌의 출입을 추정할 수 있습니다. 벌통에는 50,000개 이상의 꿀벌이 있습니다.
센서는 두 개의지지 암을 형성하는 이중 H구조로 알려진 금속 구조의 중심에 고정됩니다. 아래쪽 부분은 땅에 놓고 센서의 한쪽에 연결되고 위쪽 부분은 벌집을 지지하고 센서의 다른 쪽 끝을 누릅니다. 이 구조는 벌통의 무게에 비례하는 변형을 만듭니다. 하우징에있는 온도 센서가 중량 정보를 완성합니다. 그러나 이것은 벌통 내부의 온도가 아니라 환경 외부의 온도입니다.
비슷한 사례가 있거나 HBK 솔루션에 대해 더 알고 싶으신가요? Get in touch with us!
측정 데이터 전송
Thierry De Vreese는 "HBM 트랜스듀서를 다른 제품에 통합했기 때문에 이미 HBM의 트랜스듀서에 대해 잘 알고 있었습니다."라고 말합니다. "기술 영업 팀과 논의한 결과 금방 납득되었습니다. 무엇보다도 제품에 대한 애프터 서비스를 하고 싶지 않았습니다. 2016 년 이후로 우리는 유럽에서 250개 이상의 연결된 저울을 판매했으며, 저울은 초인간적 상태에서 농기계의 취급을 견딜 수 있어야 하므로 센서는 신뢰성과 견고성에 대한 약속을 대부분 지켰습니다. "
이 센서는 3.7 볼트 리튬 배터리 하나로 몇 가지 필수 기능을 수행하는 전자 상자에 의해 전원이 공급됩니다. 이 배터리는 1년에 한 번 교체되며 더 비싸고 깨지기 쉬운 태양열 집열기보다 선호되었습니다.
디지털화되면 벌통의 무게 변화 신호가 사용자에게 전송되어야합니다. 양봉가는 꽃의 품질을 위해 선택된 장소에 벌통을 배치하지만 종종 통신 네트워크에서 격리됩니다. GSM 기술은 너무 많은 에너지를 사용하기 때문에 자동으로 제외되었습니다. 전송 문제를 해결하기 위해 HoneyInstruments는 Sigfox 네트워크를 선택했습니다. 이 네트워크는 특히 시골 지역의 장거리 저속 교환에 적합한 ISM 주파수 대역을 사용합니다.
이는 시간별 무게 및 온도 정보가 많은 양의 데이터를 나타내지 않기 때문입니다. 범위는 약 30cm의 간단한 안테나로 약 40km입니다. 2000개의 안테나 네트워크는 영토의 95% 이상을 커버하며 70개국에 존재합니다. 전송된 데이터는 인터넷 네트워크로 전송되어 Cloud HoneyInstruments 플랫폼에서 사용자에게 제공됩니다.
계량 결과
사용자는 단순히 하이브의 일련 번호를 사용하여 데이터에 액세스합니다. 양봉가는 일반적으로 하루 중 다른 시간과 다른 계절에 벌통에서 일어나는 일에 대해 많은 지식을 가지고 있습니다. 계량 결과는 떼의 진화와 이러한 이벤트의 정상적인 과정을 매일 확인합니다. 그 결과 움직임이 줄어들고 꿀 수확이 최적화됩니다.
"Sigfox 네트워크의 주요 장점 중 하나는 SIM 카드를 사용하지 않고 구독료가 연간 몇 유로라는 점입니다. 구독 갱신 률은 99 %로 고객 만족의 증거입니다."
결론은 Thierry De Vreese가 말씀드립니다.:
"다른 프로젝트가 예정되어 있으므로 HBK 기술 영업 엔지니어인 Magali Clementi와 계속 연락하고 있습니다. IOT (사물 인터넷) 프로젝트에서 많은 센서를 사용하고 통합합니다. 특히 LoRa, LTE-M 및 NB-IOT와 같은 다른 기술과 연결의 통합과 도난 방지 문제를 연구하고 있습니다. ".