A completa solução em medição de torque de um único fornecedor

O aumento no desempenho mecânico, o aprimoramento da eficiência,  conservação das fontes de energia e a redução na poluição do meio ambiente tem cada vez mais importância. Assim também são as exigências nos equipamentos dos bancos de ensaios em relação à precisão, eficiência e velocidade.

A HBM é líder mundial em componentes para aplicações de medição e bancos de ensaio de torque.

Bancos de ensaio de potência

Está se tornando cada vez mais importante...

  • o aumento da potência mecânica
  • a melhora da eficiência
  • a proteção dos recursos de energia
  • a redução da poluição ambiental.

Por esta razão as demandas sobre os bancos de ensaio estão constantemente se tornando mais exigentes. Por exemplo, bancos de ensaio tem uma importante função no desenvolvimento de motores e freios.

Uma moderna tecnologia de teste ajudar a reduzir o tempo de desenvolvimento, não obstante a crescente complexidade de conceitos e exigências. Quanto mais exigentes estas demandas se tornam, tanto mais importante faz-se ter um relevante equipamento de medição.

Os transdutores de torque transducers estão usualmente no coração destes bancos de ensaio. Os transdutores de torque da HBM, especialmente os flanges de torque flanges, são impressionantemente precisos, confiáveis e compactos.

Transductores de par

Controle de produção

Durante o controle de produção, o equipamento de medição é integrado diretamente no equipamento de produção ou no processo de produção. Aplicações típicas incluem a determinação da viscosidade por meio de torque ou monitoração de operações de atarrachamento através da medição de torque e do anglo de rotação.

Além disso, há um vasto número de aplicações especiais, por exemplo, fabricação de inaladores ou controle de torque em trens laminadores de aço.

Muito próximo a isto, são as medições feitas junto ao atarrachamento de produtos engarrafados. Com medicamentos, por exemplo, a medição de torque assegura o melhor fechamento possível do recipiente, o que previne a contaminação e, em último caso, o risco para a saúde.

Tecnologia de medição de torque para calibração

A tecnologia de medição que é usada oara executar calibrações precisam atender à exigências particularmente estritas no que diz respeito à precisão e estabilidade. Não é possível imaginar este campo de aplicação sem os transdutores e amplificadores da HBM.

Transdutores de torque para tarefas de calibração transducers são frequentemente de tipos especiais, não-rotatórios com uma particular alta precisão. Mas os tipos rotatórios são também com frequência utilizados, como referências para as tarefas especiais

 

Bancos de ensaio de componentes e performance

Os bancos de ensaio proporcionam uma redução de custos ao simularem sob condições reais, antes que os dispendiosos testes práticos sejam implementados.

Uma constante melhora na performance dos seus produtos assegura a competitividade e aumenta a sua parcela de mercado. Mas como você aspira por mais qualidade, conveniência e segurança, você se vê face a face com custos e pressão no que diz respeito ao tempo.

Os bancos de ensaio são aqui indispensáveis. Eles reduzem os custos ao simularem sob condições reais, antes que testes práticos de alto custo sejam implementados.

Além disto, bancos de ensaio especializados no fim da linha de produção da fabricação de, por exemplo, linha de tração, transmissões, eixos, verificam a correta montagem e qualidade dos componentes.

Transductores de par

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.