arrow_back_ios

Main Menu

See All Simulação e Análise See All DAQ See All Drivers API See All Utilitário See All Controle de vibração See All Calibração See All DAQ See All Portátil See All Industrial See All Analisadores de potência See All Condicionadores de sinal See All Acústica See All Tensão e Corrente See All Deslocamento See All Força See All Células de carga See All Multicomponente See All Pressão See All Deformação See All Strain Gauges See All Temperatura See All Inclinação See All Torque See All Vibração See All Acessórios See All Controladores See All Excitadores de medição See All Excitadores modais See All Amplificadores de potência See All Sistemas Shaker See All Soluções de teste See All Atuadores See All Motores de combustão See All Durabilidade See All eDrive See All Sensores de teste de produção See All Caixas de transmissão See All Turbo Charger See All Cursos de formação See All Acústica See All Monitorização de activos e processos See All Energia eléctrica See All Sensores personalizados See All NVH See All Sensores personalizados do OEM See All Vibração See All Integridade estrutural See All Transporte automotivo e terrestre
arrow_back_ios

Main Menu

See All nCode - Análise de Durabilidade e Fadiga See All ReliaSoft - Análise e gerenciamento de confiabilidade See All API See All Ruído do produto See All Ruído de passagem de veículos See All Electroacoustics See All Identificação da fonte de ruído See All Ruído ambiental See All O que é potência sonora e pressão sonora See All Certificação de ruído See All Teste de produção e garantia de qualidade See All Análise e Diagnóstico de Máquinas See All Monitoramento de integridade estrutural See All Teste de bateria See All Introdução à Medição de Energia Elétrica Durante Transitórios See All Diagrama de circuito equivalente do transformador | HBM See All Sensores OEM para a indústria agrícola See All Sensores OEM para aplicações robóticas e de torque See All Dinâmica estrutural See All Ensaio das propriedades dos materiais

Uso inovador de uma célula de carga em uma bancada de teste para esquis cross-country

Ski-Test é líder de mercado no que diz respeito à medição precisa de esquis. O negócio foi iniciado por Tore Grøsland, um designer de produto com gosto por soluções inovadoras. Ao longo dos anos, Grøsland introduziu vários produtos no mercado, um deles sendo a máquina de teste exclusiva conhecida como 'Eiker-måler'. Com ele, Grøsland pode garantir a seleção exata de esqui e o emparelhamento ideal para o esquiador.

O 'Eiker-måler' combina um altímetro com uma célula de carga de alta precisão da HBM para realizar testes de esqui no mais alto nível. A tecnologia é usada pelas equipes nacionais de esqui da Noruega e da Suécia, além de ter sido vendida às principais lojas de esqui dos países nórdicos. Fabricantes de esqui, como Fischer, Madshus, Rossignol, Atomic e Peltonen, todos usam o 'Eiker-måler' para identificar os esquis ideais para seus clientes.

null
Problema

Ski-Test é usado para medir a flexibilidade de um esqui quando o peso é aplicado. O teste determina a área de cera do esqui, uma etapa necessária para encontrar a rigidez ideal dos esquis. Além do peso corporal, a área de cera do esqui também depende da técnica do esquiador, pois isso afeta a força exercida no esqui. O procedimento requer uma bancada de teste precisa para aplicar uma carga semelhante à de um esquiador, ao mesmo tempo em que mede o deslocamento.

Solução

Ski-Test, usando uma célula de carga da HBM atinge resultados precisos e confiáveis. Uma célula de carga de viga de flexão Z6F está incluída em uma bancada de teste feita sob medida, conhecida como 'Eiker-måler'. A bancada de teste combina a célula de carga, um altímetro, um display e um mecanismo baseado em parafuso para aplicar a carga desejada.

Resultados

Usando a célula de carga Z6F, Ski-Test pode medir com precisão a carga, simulando o peso corporal e força de impulso de um esquiador. Com esta configuração, Ski-Test é líder de mercado no teste e verificação de zonas de aderência e deslizamento para clientes profissionais em todo o mundo.

O desafio

O esqui mudou significativamente ao longo dos anos, com incríveis melhorias técnicas e tecnológicas. A tecnologia também influenciou o equipamento de esqui. Hoje, há um grande foco em cada detalhe de um esqui. Os esquiadores dedicam uma quantidade significativa de tempo e atenção ao assunto da cera. Os testes das zonas de aderência e deslizamento de um esqui também têm sido o foco principal dos fabricantes. Os métodos anteriores dependiam de uma pessoa para ficar fisicamente no esqui antes de inspecionar visualmente o cabo flexível. Como se pode imaginar, esse método tem suas deficiências como a incerteza relacionada à rigidez quando medida visualmente. Como pioneira em testes de esqui, Ski-Test digitaliza esse processo usando uma célula de carga da HBM para aplicar a pressão desejada, melhorando a eficiência e a precisão dos testes.

Solução da HBM

O 'Eiker-måler' foi originalmente introduzido antes dos Jogos Olímpicos de Inverno em 1994 como o primeiro no mercado. Desde então, Ski-Test é líder de mercado na medição precisa de esquis, com o 'Eiker-måler' melhorando continuamente ao longo dos anos. Foi um pedido de uma loja de esqui que colocou Tore na busca de melhorar o método do teste de esqui. Para conseguir isso, Tore entendeu que precisava encontrar uma maneira de medir com precisão a deflexão e o peso à medida que a carga é aplicada. A solução foi combinar um altímetro e uma célula de carga em uma bancada de testes, que mais tarde ficou conhecida como 'Eiker-måler'. Quando questionado por que a HBM era o parceiro preferencial, Tore explica: “A longa e comprovada história em tecnologia de célula de carga fez a HBM se destacar no mercado. Eu precisava que a célula de carga fosse precisa, confiável e acessível em termos de preço. A célula de carga da HBM atendeu a todos os requisitos. ” A célula de carga Z6F desde então tem sido uma parte importante desta invenção bem-sucedida.

nullnull

Mais sobre a solução da HBM

É seguro dizer que a invenção de Tore teve seu impacto no esporte de esqui. Um dos primeiros usuários da bancada de testes foi o ex-esquiador e treinador da equipe nacional masculina da Noruega, Per Knut Aaland. “A bancada de testes tornou nosso trabalho muito mais fácil. As medições se tornaram mais confiáveis e muito mais fáceis de conduzir. Não há dúvida de que ganhamos mais corridas por causa disso. ” Em vez de uma suposição qualificada com base na experiência anterior, como era a norma na época, as zonas de cera e deslizamento agora eram baseadas em medições reais. Com a bancada de testes, Aaland só precisava saber o peso do esquiador, que poderia então ser aplicado pela célula de carga de alta precisão da HBM. A célula de carga baseada em strain gauge converte a mudança na resistência em um sinal de tensão, que por sua vez é calibrado e exibido em kg. Um design robusto com materiais resistentes à ferrugem torna a aplicação livre de manutenção, como o próprio Tore ressalta: “Em todos esses anos, não tive nenhuma reclamação dos clientes”. Sem nenhuma mudança significativa, a bancada de testes ainda vende mais do que nunca, vinte e cinco anos após a invenção.

Conteúdo relacionado

No more result to load
nullnull